This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:ADC10 DTC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100689/msp430g2744-adc10-dtc

部件号:MSP430G2744

大家好,

我的客户对ADC10有一些问题。 它们使用MSP430G2744IRHA40R。

1.关于ADC10CTL1[15:12]INCHx,《家庭用户指南》中指出,A12-A15只能用于MSP430F22xx器件。 但是,40引脚QFN封装也具有A12-A15引脚。 他们如何设置这些PIN?

2.在Family User's Guide (系列用户指南  )中,ADC10DTC0[0]ADC10FETCH说明:此位通常应重置。 这是否意味着此位应始终保持0? 如果不是,这意味着什么?为什么是位(RW)?

3.在家庭用户指南中,它说明它在所有位中的初始值为0。 但是,在Table 22-3中,它还指出在POR上,初始状态为0200h。 此寄存器的初始状态是什么? 它们是否应遵循登记簿描述的初始值上的表?

此致,

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mari,

    1.在 MSP430G2744上,A12-A15未与A11绑定。 有关详细信息,请查看设备数据表。  

    2.是的。 此位通常应根据UG进行重置。

    3.是的。 请按表格操作。 ADC10SAx的初始值应为0200h。 因为RAM从0200h开始。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    感谢您的快速响应。 对于您对问题1的回答,我仍然有点困惑。 既然A12-A15引脚未连接到A11,那么它们可以设置吗? 例如,如果他们将INCHx设置为1100,那么他们将设置A12引脚,而不是(VCC-VSS)/2?

    如果不是,他们如何设置A12-A15?

    此致,

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mari,

    我不了解您对SET A12-A15的要求?  

    可以选择A12-A15引脚作为ADC输入通道。 设置为1100的是什么?

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    很抱歉混淆了。 我的意思是通过编写1100来注册INCHx来选择A12引脚。  

    因此,他们 在选择1100时,是否可以忽略INCHx寄存器描述中的(VCC-VSS)/2符号。 这将选择A12针脚输入通道正确吗?

    此致,

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mari,

    明白了。 是的,这应正确设置A12引脚。 另外,请记住设置ADC10AE1寄存器。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    感谢您的快速响应!

    是2744是,407.9873万,这407.9873万这应该正确设置A12引脚。

    好的,很棒!

    并2744并记住407.9873万记住设置407.9873万设置ADC10AE1寄存器。

    也会让我的客户知道。

    此致,

    Mari Tsunoda