This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PW14:I&'m使用此开发板(版本2.0)和MSP430F2013芯片和MSP-FET编程器。 但CCS未检测到我的主板。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100968/msp-ts430pw14-i-m-using-this-dev-board-rev-2-0-with-the-msp430f2013-chip-and-the-msp-fet-programmer-but-ccs-is-not-detecting-my-board

部件号:MSP-TS430PW14
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

大家好,

对于TI硬件和CCS,我真的是新手,所以我可能错过了一些明显的东西。

我已经再次向客户支持确认所有硬件都兼容。 我已执行的一些故障排除:

我卸载并重新安装了CCS,检查了更新,并且安装了MSP430ware。

我已确保为JTAG编程设置了跳线引脚。

 

我检查以确保程序员的驱动程序安装正确:

手动键入目标板并尝试刷新示例项目也会失败。 下面是我收到的错误消息类型:

提前感谢您的任何建议或想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amanda:

    您是否尝试过将IC旋转180度?  您的引脚1 (TI徽标正下方封装上的小圆圈或缩进)位置似乎错误。  应如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [QUOTE userid="52.1382万" url="~/support/micromicrocontroller/MSP-low-power microcontroller-group/MSP-low-power microcontroller-forum/110.0968万/MSP-ts430pw14-i-m-use-hise-dev-board-rev-2-0-with the -MSP430F2013-chip-and -the -fet-my-msp-mis-mise-missing -明显的开发板可能不会出现什么问题[MSP-fet]

    至少这是一个简单的解决办法,哈哈