Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969
我正在处理一个低功耗应用程序,并且尝试在 1.8V电压下运行msp430fr5969以节省电量。 我正在使用IMSP-EXP430FR5969板进行原型设计/调试。 我的想法是,我的电源最初设置为2.5V,然后当程序开始执行时,我关闭SVS,然后使用GPIO引脚将电源设置为1.8V。
我遇到的问题是,当电压降至1.87V以下并以1.9V的电压重新启动时,MSP430停止执行,而无需完全重新启动(使用工作台电源进行测试)。 我尝试将时钟从4MHz降低到1MHz,没有任何变化。 我使用的唯一外设是ADC,定时器A和UART。 关闭UART没有帮助,但我没有尝试在没有计时器或ADC的情况下运行。
我也不能知道如何使用调试器来诊断问题,因为一旦我开始调试,VCC就会增加到~3V。 我认为这是由于JTAG引脚上的逻辑级别所致。
如果有任何建议,建议调试器在1.8V电压下运行,或者可能导致MSP430停止执行,我们将不胜感激。