This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:在1.8V电压下运行时出现问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100679/msp430fr5969-problem-running-at-1-8v

部件号:MSP430FR5969

我正在处理一个低功耗应用程序,并且尝试在 1.8V电压下运行msp430fr5969以节省电量。 我正在使用IMSP-EXP430FR5969板进行原型设计/调试。 我的想法是,我的电源最初设置为2.5V,然后当程序开始执行时,我关闭SVS,然后使用GPIO引脚将电源设置为1.8V。

我遇到的问题是,当电压降至1.87V以下并以1.9V的电压重新启动时,MSP430停止执行,而无需完全重新启动(使用工作台电源进行测试)。 我尝试将时钟从4MHz降低到1MHz,没有任何变化。 我使用的唯一外设是ADC,定时器A和UART。 关闭UART没有帮助,但我没有尝试在没有计时器或ADC的情况下运行。

我也不能知道如何使用调试器来诊断问题,因为一旦我开始调试,VCC就会增加到~3V。 我认为这是由于JTAG引脚上的逻辑级别所致。

如果有任何建议,建议调试器在1.8V电压下运行,或者可能导致MSP430停止执行,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我检查了数据表,ADC,定时器A和UART应在1.8V的电压下工作。  

    "关闭SVS,然后使用GPIO引脚将电源设置为1.8V"是什么意思? 您是否通过GPIO引脚而非VCC引脚为MCU供电?

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5969 at-1-8v"]关于调试器在1.8V电压下运行或导致MSP430停止运行的任何建议[将不胜感激]。

    FR设备的起动电压必须至少为2.0伏。 SBW/JTAG调试的最小电压相同。

    一旦设备通电/启动/从调试器释放,电压就会下降到1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用具有数字可选电压电平的开关模式电源为MSP430供电。 启动程序并关闭SVS后,我使用GPIO引脚将电压选择从2.5V更改为1.8V。