This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6636:32.768kHz晶体选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100908/msp430f6636-32-768khz-crystal-selection

部件号:MSP430F6636

您好,

我们希望在XIN和XOUT引脚上为MSP430F6636控制器使用外部32.768kHz晶体,并具有以下查询。

1.现有晶体 ABS07W-32.768kHz-J-1-T ,并定义集成有效负载上限。 在MCU数据表中使用XTS=0和XCAPx=1时为5.5pf。 因此,无需连接外部负载盖。 我们的理解是否正确?

2.我们要定义备用的32.768kHz晶体 ABS06-32.768kHz-T如果被认为 是集成式有效负载盖。 使用XTS=0和XCAPx=1时为5.5pf。 因此,对于XT1DRIVEx = 0,CL,eff≤6 pF。 (第 29 MCU数据表),然后振荡容限(OA_LF) 210Kohm (PG 28 MCU数据表)。

数据表中的晶体ESR值:90Kohm。 安全系数= OA_LF/ESR = 2.33 (合适的资格- SLAA322D),但使用以下公式计算驱动器级别值2.87uW,该公式大于0.5uW晶体驱动级别。 我们是否应该添加一个外部串联电阻,并且安全系数值看起来正常?

DRIVE_LEVEL =(ESR*((Pi * Fmax*C_tot)^2)*(Vpp^2))/2

此致,

Ritul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ritul,

    1.</s>6636 现有晶体 ABS07W-32.768kHz-J-1-T ,并定义集成有效负载上限。 在MCU数据表中使用XTS=0和XCAPx=1时为5.5pf。 因此,无需连接外部负载盖。 我们的理解是否正确?[/QUOT]

    ABS07W数据表指示负载电容应为3pF。 请记住,XCAP选择已经是有效的负载电容,因此使用5.5pF设置可能会超出振荡器数据表的建议值。 您的迹线还会增加一些电容,通常按单pF的顺序排列,这取决于布局。

    我在这里的建议是清除XCAP位(即CL,eff将是2pF引脚电容与其他2pF引脚电容串联,或总计1pF),并使用两个4pf电容器,以获得您所需的额外2pF。 或者,您不能填充这些,看看您的主板寄生物是否能使您接近3pF的标称晶体值。 您的迹线电容很可能会绰绰有余,如果您更换晶体或只是想进行调谐,使用额外的电极片仍可进行调整。

    2.</s>6636 我们要定义备用32.768kHz晶体 ABS06-32.768kHz-T如果被认为 是集成式有效负载盖。 使用XTS=0和XCAPx=1时为5.5pf。 因此,对于XT1DRIVEx = 0,CL,eff≤6 pF。 (第 29 MCU数据表),然后振荡容限(OA_LF) 210Kohm (PG 28 MCU数据表)。[/QUOT]

    请记住,OA值将取决于多种因素,例如特定的晶体和电路板布局。 我还应该指出,ABS06的有效负载电容似乎在12.5pF左右,所以在使用此晶体时,XCAPx值的设置有更多的选项。  

    </s>6636
    DRIVE_LEVEL =(ESR*((Pi * Fmax*C_tot)^2)*(Vpp^2))/2
    [/引述]

    您在此处使用的Fmax和C_TOT值是什么? 我只是想验证您的计算结果,因为驱动器级别在我看来很高,因为它是如此低频晶体。  

    此致,
    Brandon Fisher

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    感谢您的回复。

    之前,我们通过使用不同 的XCAPx寄存器值(未连接任何外部负载电容器)测量WFP 1.0 MCU引脚处的ACLK来验证负载是否正确,并附上寄存器设置文件。 由于测量读数非常接近5MHz,最终确定XCAP=1值。 我们是否需要连接外部电容器?

    1.XCAP = 0 -> ACLK = 5.05MHz

    2.XCAP = 1 -> ACLK = 4.9.9732万MHz

    3. XCAP = 2 -> ACLK = 4.9.9723万MHz

    4.XCAP = 3 -> ACLK = 4.9.9643万MHz
    
    
     

     2.请检查以下用于此计算的值。

    FMMAX = 3.2768万 75MHz (考虑的间隙公差20ppm + 3 PPM老化=总计23 PPM)

    c_tot =C_required + C_Tray/2 + C_PROBE
    =20pF + 5pF/2 + 1pF (假定)
    = 23.5pF
    其中C_REQUIRED = 2 (C_LOAD)-Ctray = 2 (12.5pF)-5pF (假定)= 20pF

    DRIVE_LEVEL =(ESR*((Pi * Fmax*C_tot)^2)*(Vpp^2))/2
    ESR= 90K
    VPP = 3.3V

    计算的驱动级别= 2.87uW,大于0.5uW XTAL驱动级别。

    此致,
    Ritul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ritul,

    感谢您的耐心等待。  

    </s>6636 408.1197万408.1197万

    您好,Brandon:

    感谢您的回复。

    之前,我们通过使用不同 的XCAPx寄存器值(未连接任何外部负载电容器)测量WFP 1.0 MCU引脚处的ACLK来验证负载是否正确,并附上寄存器设置文件。 由于测量读数非常接近5MHz,最终确定XCAP=1值。 我们是否需要连接外部电容器?

    1.XCAP = 0 -> ACLK = 5.05MHz

    2.XCAP = 1 -> ACLK = 4.9.9732万MHz

    3. XCAP = 2 -> ACLK = 4.9.9723万MHz

    4.XCAP = 3 -> ACLK = 4.9.9643万MHz 
    [/引述]

    这要由您的应用和晶体本身的规律性决定。  换言之,由于所选晶体的1个样本在这些设置下运行良好,并不意味着同一晶体的每个样本在这些设置下都是最佳的。  

    也就是说,如果您需要为该振荡器提供12.5pF负载,并且您使用的是XCAP = 1, 那么根据您的寄生电容,您可以获得8.5pf (5.5pF + 3PF杂散电容)到14.5pf (5.5pF + 9pf杂散电容)之间的某个值。 这是正确的值,看起来您在这里得到的频率结果是相当不错的。 如果可以的话,我仍然建议将电极垫留给外部电容,以防以后您想切换振荡器或增加电容。 我还要指出,ACLK的价值也不能说明这里的全部情况,因为在某些设置下,时钟信号的质量也可能会降低。

    2.</s>6636 408.1197万408.1197万请检查以下用于此计算的值。

    FMMAX = 3.2768万 75MHz (考虑的间隙公差20ppm + 3 PPM老化=总计23 PPM)

    c_tot =C_required + C_Tray/2 + C_PROBE
    =20pF + 5pF/2 + 1pF (假定)
    = 23.5pF
    其中C_REQUIRED = 2 (C_LOAD)-Ctray = 2 (12.5pF)-5pF (假定)= 20pF

    DRIVE_LEVEL =(ESR*((Pi * Fmax*C_tot)^2)*(Vpp^2))/2
    ESR= 90K
    VPP = 3.3V

    计算的驱动器级别= 2.87uW,大于0.5uW XTAL驱动器级别。
    [/QUOT]

    我认为C_Tot的正确值应该是您的负载电容(C_L,包括寄生值)加上振荡器电容(C0),希望不会超过1-2 pf。

    您的目标负载电容为12.5pF,因此,对于C_TOTAL,您最多可以达到12.5pF + 1pF或13.5pF。 这忽略了探针电容,但如果您想考虑这一点,您可以添加pF。  

    也就是说,对于这些值,您仍可获得约0.95uW的驱动电平。您可以按照建议使用串联电阻器进行减压,但成本会降低您的有效安全系数。

    如果您 找到 的晶体具有较低的ESR,以及类似或较低的负载电容要求, 它将降低您的驱动水平并同时提高您的安全系数。  

    此致,
    Brandon Fisher

    [/quote]