This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:GANG CAN#39;t 写入 MSP430

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PW28A, MSP430G2412, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102997/msp-gang-gang-can-t-write-to-msp430

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430G2412MSP-TS430PW28AMSP-FET

我们是 TI 经销商、我们的客户今年4月有5个 MSP 犯罪团伙。

但5个帮派中有2个发生了故障。

2个组不能写入闪存存储器、每次写入时都发生红外通信错误。 其它3个耙串可以无误地写入。

在 MSP-TS430PW28A 上测试目标是 MSP430G2412。  提供3.28V (测量值)外部电源并将 Gang IP 设置为"External - in range +/-0.3V"和"3.3V"。

我不知道为什么我可以用设置电压"3.0V"来写入闪存。  但我在任何其他电压设置中发现了 IR 通信错误。

TI 将修复此类故障的 MSG-GALG 或更换为新的吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因通常是 MSP-GANG 编程器与目标器件之间的连接不良。 为 MSP-GANG 和目标器件之间的 JTAG/SBW 或 BSL 连接提供了14线带状电缆。 带状电缆的阻抗约为100 Ω、带状电缆中有直流线路、可在信号线(TDI、TCK、TMS、TDO)之间提供良好的隔离。 每个信号线由直流线隔开、以最大限度地减少信号线之间的串扰。

    是否可以尝试更改电缆以进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我尝试更换另外10根电缆、但多个功能取决于 MSP-GANG、而不取决于电缆。

    我认为 MSP-帮派 有问题。

    B.R.  马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    您是否尝试使用其他器件进行编程? 其他协议、如 BSL、SBW、JTAG?

    尝试更新 MSP-GANG 的固件。 如果仍不工作、则申请售后服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答。

    我已经尝试用 SBW 和 JTAG 写入其他器件、我发现问题取决于电源。

    可以使用 Gang 电源写入闪存。  但连接外部电源并将电压返回到 JTAG Vcc 目标引脚、则会发出 mulfunction。

    因此、MSP-GANG 固件是最新版本。

    我将使用您的消息开始申请 TI 日本。

    非常感谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您需要遵循这一警告。 您能否显示 您的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa1、

    (注意对于以下所有内容、您可以在发布时使用编辑器底部工具栏中的"插入">"图像/视频/文件"将图像添加到帖子中。)

    除了显示您的连接外、您还能评论 MSP-TS430PW28A 上的跳线位置吗? 有多个跳线用于配置 JTAG 与 SBW 以及 Vcc 内部与外部。 您可以拍摄电路板照片以及与 MSP-GANG 的连接以显示设置、这可能是最简单的共享方式。

    2.您能否提供显示您使用的所有设置的 MSP-GANG GUI 屏幕截图?

    3.您能否在 MSP-GANG 上运行自检并共享结果报告? 您可以通过选择 Tools > Self Test 从 MSP-GANG GUI 执行此操作。 您将需要在未连接任何目标板的情况下运行该程序。

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    我使用了许多 MSP430、MSP-FET、MSP-GANG 已有20年之久。  

    我加入了达拉斯和休斯顿的每个 TIDC。

    原因我始终教导许多用户保持这些注意事项。

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、码头

    我们使用 SBW 并连接外部 Vcc、然后提供3.28V 电压、并设置为外部电源。

    然后、我们将 JP1连接为外部电源。

    请记住、我们可以使用 MSP-FET 和三个良好的 MSP-GANG 在 TS430PW28A 上对器件进行闪存写入。

    只有两个耙串失效。

    此处捕获了屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、码头

    我将发送自检结果。  结果太长、但我们只能找到一个错误。  其他测试正常。

    === MSP-GANG 自检结果(2022年6月03日星期五,13:26:49)===

    适配器 SN ---- :22020121
    硬件--- G430:01.05
    存取密钥--- :MSP-GANG 编程器
    芯片编号:12F0 5B51 2500 1000
    API 固件--:MSP-Gang A430:01.03.06.00
    启动固件--:G430BOOT B430:01.00.02.00
    GUI 软件--:MSP-GANG-GUI G430:01.03.06.00
    DLL 软件--:MSP-Gang-DLL D430:01.03.06.00

    =================== 测试结果===========

    编号名称               参数       限制     结果      状态
    32:转换器 VT (3.6V) 3.60V (3.40至3.80)结果:3.38V... >>错误<<

    =================== 已完成================================================
    *测试失败!! 1个错误。
    ===================================================================================================

    我可以提供一些建议或信息吗?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、码头

    另一个 MSP-GANG 显示两个错误、如下所示:


    === MSP-GANG 自检结果(2022年6月03日星期五,15:32:50)===

    适配器 SN ---- :22020471
    硬件--- G430:01.05
    存取密钥--- :MSP-GANG 编程器
    芯片编号:B268 996E 2B00 0A00
    API 固件--:MSP-Gang A430:01.03.06.00
    启动固件--:G430BOOT B430:01.00.02.00
    GUI 软件--:MSP-GANG-GUI G430:01.03.06.00
    DLL 软件--:MSP-Gang-DLL D430:01.03.06.00

    =================== 测试结果===========

    否。名称参数限制结果状态
    32:转换器 VT (3.6V) 3.60V (3.40至3.80)结果:3.40 V... >>错误<<
    219:测试保险丝钥匙(#3 ON) 3.00 (0.80至3.00)结果:0.80... >>错误<<


    =================== 已完成================================================
    *测试失败!! 2个错误。
    ===================================================================================================

    两个 MSP-GANG 都未通过测试32。

    但我无法理解我将如何处理以下错误。

    此致、

    马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您运行自检 Massa! 我将与我们的 MSP-GANG 开发人员一起获取有关您看到的自检错误的更多信息、但通常在运行自检时不会出现错误。 那么、这已经是有用的信息、表明出现了问题。 我很快就会回来。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已离线进行后续讨论。 闭合螺纹。