主题中讨论的其他器件:MSP430G2412、 MSP-TS430PW28A、 MSP-FET
我们是 TI 经销商、我们的客户今年4月有5个 MSP 犯罪团伙。
但5个帮派中有2个发生了故障。
2个组不能写入闪存存储器、每次写入时都发生红外通信错误。 其它3个耙串可以无误地写入。
在 MSP-TS430PW28A 上测试目标是 MSP430G2412。 提供3.28V (测量值)外部电源并将 Gang IP 设置为"External - in range +/-0.3V"和"3.3V"。
我不知道为什么我可以用设置电压"3.0V"来写入闪存。 但我在任何其他电压设置中发现了 IR 通信错误。
TI 将修复此类故障的 MSG-GALG 或更换为新的吗?
此致。