This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6045:USS 校准方法问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1108782/msp430fr6045-uss-calibration-method-questions

器件型号:MSP430FR6045

使用 msp430fr6045制作定制电路板和管道后、正在进行校准。

我对此有疑问。

1.如何使用总体积校准流速
在 USS 中、它继续进入 VFR Flow of Calibration 选项卡。
此处、VFR (瞬时值)用于校准。
但是、在我们的现有系统中、我们使用总体积进行了校准。
是否有办法用总体积来校正它?

2、恒流设备
在我们的系统中、VFR 变化很小、即使流速恒定也是如此。 您能否推荐保持恒定流速的器件?

3.通过 YouTube 视频查询设备
www.youtube.com/watch
控制本视频中所示流速的产品是哪家公司?型号名称是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.我认为没有办法校准总体积。 您可以在25LPH、100LPH、3000LPH 等不同的流速下运行总体积为5L。 然后您校准这些流速。  

    2.我们对设备 设施没有任何建议。 我想、稳定的水泵会大有帮助。

    3、我们控制管道上的阀门、然后从参考表中读出流速。 我不记得该阀的型号名称。 但它可以轻松地被 其他人所取代。  

    此致、

    现金 Hao