This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24 +/-输入引脚 A0.0 - A3.0的绝对最大值

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, MSP430I2040, MSP430F6735A, MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106014/msp430i2041-absolute-maximums-of-the-sd24---input-pins-a0-0---a3-0

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: MSP430I2040MSP430F6735AMSP430I2020

问题

在不降低 msp430i2041 SD24模拟输入性能的情况下、我们可以应用哪些绝对最大值(相对于 AVSS 的正值和负值)?

背景

TI《MSP430i2041手册》(参考文献1)似乎与 SD24通道 A0.0+至 A3.0-的绝对最大额定值之间存在矛盾。 在第14页的手册中、MSP430i2041电路板的绝对最大额定值见表5.1绝对最大额定值。  在参数“施加到任何引脚(不包括 VCORE、ROSC)的电压”下,最小和最大电压以 VSS 为基准列出为-0.3V 和 Vcc + 0.3V (请参阅表注2)。

表5.3建议运行条件之前、不会在稍后定义 VSS。  VSS 定义为电源电压(AVss = DVss = VSS)、这意味着 AVss 和 DVss 处于相同的电位、例如当它们连接在一起时。

第22页的后面部分、表5-21。 SD24输入范围提供与 SD24输入相关的参数。

从该表中、我们可以看到与我们的问题相关的两个相关参数 V (I)和 V (IC)、它们分别是绝对输入电压范围和共模输入电压范围。  它们的最小值和最大值是相同的。   最大值列为 VCC、最小值列为 AVSS–1。  如果我们假设 AVss = DVss = VSS = GND、则可以将这些参数解释为具有 VSS-1V 的最小电压和 Vcc 的最大电压。

表5.1和表5-21的参数似乎相互冲突。 在不会随着时间的推移而降低 SD24的情况下、可施加到 SD24的引脚 A0.0+至 A3.0-的共模信号(以 AVSS 为基准的信号)的范围是多少?  与 MSP 客户应用程序部门的 James Evans 回答了 e2eTI 站点上的许多问题。  在回答 Bob Bacon 提出的题为"MSP430I2040:SD24的操作"的问题(参考文献2)时,James 回答了 Bob 的以下问题:

"问题1:[ MSP430i2041数据表的表5-21]是否意味着您可以施加负电压?

MSP430i2040具有差动输入,因此,您可以应用负输入(假设它们位于表5-21中所示的绝对输入和共模输入范围内)。”

James 在这里暗示您确实可以在 SD24的输入引脚上将负电压低至 AVss–1、表5.1中的绝对参数不适用于这些引脚。  他没有提到表5.1。 这意味着以 VSS 为基准的-1V 共模信号可在一段较长的时间内施加到 SD24 +/-引脚 A0.0至 A3.0、而不会降低其性能。

文献 ADC12EU050、《连续时间 Σ-Δ(参考文献3)》似乎也弱支持该答案。  在第5页,当讨论 CTSD ADC 的模型时,作者提到“…” [ CTSD ADC]允许的输入电压范围可能高于 SC 采样输入 ADC;实际上,输入电压甚至可能超过电源轨。”

假设 James 的回答正确、则可以将以 AVss 为基准的低至-1V 的值应用于 SD24的引脚、但会降低其性能。  如果我的任何假设不正确、请告诉我。  但仍不清楚低于-1V 的负值是否能够在规格范围内正常工作、而不会对 SD24造成长期降级。  例如、 假设我们的器件 启动 并且-3.3V 在被拉至0V 之前应用到引脚 A0.0+和 A0.0-上几毫秒;这样会使 SD24和 MSP430i2041随着时间的推移降级吗?  

因此,我们的问题是:

在不降低 msp430i2041 SD24模拟输入性能的情况下、我们可以应用哪些绝对最大值(相对于 AVSS 的正值和负值)?

参考文献:

  1. 《MSP430i204x、MSP430i203x、MSP430i202x 混合信号微控制器》文献编号:SLAS887。 (2014年8月)
  2. MSP430I2040:SD24操作- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。 (2018年)。 E2e.ti.com。 2022年5月31日从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707817/msp430i2040-operation-of-sd24检索
  3. 《连续时间 Σ-Δ ADC》文献编号:SNAA098。 (2008年1月)。 2022年5月31日从 https://www.ti.com/lit/an/snaa098/snaa098.pdf?ts=1654012558166检索
  4. MSP430F6735A:SD24差动输入、Vi、A+和 Vi 范围、A- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。 (2020年)。 E2e.ti.com。 2022年5月31日从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913161/msp430f6735a-sd24-differential-input-range-of-vi-a-and-vi-a-检索

  5. MSP430I2040:MSP430i2040 SD24的外部源电阻值- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。 (2018年12月6日)。 TI.com。 。 2022年5月31日从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/753113/msp430i2040-external-source-resistance-value-of-sd24-of-msp430i2040检索
  6. MSP430I2040:关于 i2040的 SD24输入- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。 (2019)。 E2e.ti.com。 2022年5月31日从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752142/msp430i2040-about-sd24-input-of-i2040检索
  7. MSP430I2041:SD24输入特性? 请参阅'F5xx 和'F6xx 系列用户指南- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛的第29.2.6.3节。 (2019)。 E2e.ti.com。 2022年5月31日从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/776758/msp430i2041-sd24-input-characteristics-see-section-29-2-6-3-of-f5xx-and-f6xx-family-users-guide 检索
  8. MSP430I2040:SD24输入范围- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。 (2017年)。 E2e.ti.com。 2022年5月31日从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565409/msp430i2040-sd24-input-range 检索
  9. MSP430I2020:MSP430F2020 SD24、输入范围- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。 (2018年)。 E2e.ti.com。 2022年5月31日从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681024/msp430i2020-msp430fi2020-sd24-input-range 检索
  10. 连续时间和离散时间 Δ-Σ ADC 之间有何差异? (2014年5月28日)。www.electronicdesign.com。 2022年5月31日从 https://www.electronicdesign.com/technologies/analogue/article/21799834/whats-the-difference-between-continuoustime-and-discretetime-deltasigma-adcs 检索
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个很好的问题。 我也会对 msp430I2041上的 SD24输入的实际情况感兴趣。 具体而言、这些输入上的保护二极管(如果有)是否也具有2mA 的最大额定值以及正向电压与电流之间的关系是什么? 感谢您发表此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对问题的详细描述和总结。

    您的主题上有一些可能的信息和参考。

    请给我更多时间详细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我对您的回答很不了解。