This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:CAP 0.0引脚防噪性能

Guru**** 2383740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104754/msp430fr2672-cap-0-0-pin-noise-immunity

器件型号:MSP430FR2672
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2533

您好!

我们正在使用 Capt Ivate 对按钮进行抗噪测试。
根据测试结果、MSP430FR2533的12引脚"电容0.0"易受噪声影响、从而导致错误反应。 其他引脚不会导致错误反应。

如果您有关于 Cap0.0噪声的任何信息、请告诉我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    我不知道 CAP0.0的噪声性能有何差异。 您是否愿意分享有关您的布局的一些信息? CAP0.0是否接近任何开关或射频组件?

    此外、您还看过 CapTIvate 抗噪指南吗?

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#noise-immunity-hardware-check-list

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    LED 由 CAP0.0附近的引脚控制。

    是否可能涉及对该 LED 的控制?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    我还有一个问题。
    当我在设计中心选择器件"MSP430FR2672TRHB"时、"动态阈值调整"不会出现在设计中心。 这是否意味着不支持 MSP430FR2672TRHB? 它是否与 CapTIvate 生成相关(MSP430FR2672TRHB 是 Gen2)?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    你有更新吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    很抱歉耽误了我的时间,上周我出去了。 我将对此进行研究、并将在明天返回给您。

    此致、

    Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    您能更详细地介绍一下您的应用吗? 是电池供电还是市电供电? 您如何测试设计的抗噪性能?  

    如果 LED 亮起而不是熄灭、则错误行为会发生变化吗? 您能否回顾 一下 CapTIvate 设计指南中的以下代码段: (在"最佳实践">"通用布局注意事项">" LEDS/LED 背光照明"下)

    如果您使用 HiZ 状态驱动 LED、则可能需要如图所示的电容器。

    此外、LED (或其他)迹线是否在 CAP00迹线附近运行? 如果是这样、这些迹线可能会进行电容耦合、这可能会导致电容式感应问题。 CapTIvate 设计指南提供了有关迹线分离的信息。 请参见下面的。

    至于您的另一个问题:

    [引用 userid="465179" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/msp430fr2672-cap-0-0-pine-noise-Immunity/4097718#4097718"]当我选择器件"MSP430FR26HB"动态设计中心"时、"TR2672HB"动态调整阈值不会出现在设计中心。 这是否意味着不支持 MSP430FR2672TRHB? 它是否与 CapTIvate 生成(MSP430FR2672TRHB 是 Gen2)相关?[/quot]

    你是对的。 2672是第2代器件。 与第1代相比、第2代器件具有更新的功能集。 在软件中实现的一些功能已添加为硬件功能。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    为了根据 LED 的照明情况改变敏感度、增加了一个与 LED 并联的1000pF 电容器。
    添加电容器的位置和这次发生错误反应的位置是相同的。
    您对添加电容器与错误反应之间的关系有什么看法吗?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为这应该是个问题。 您能否在接近 CAP0.0和 LED 的位置共享一些布局?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan

    感谢你的答复。
    由于布局包含敏感信息、是否可以交换私人消息?

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。