主题中讨论的其他器件:MSP430FR2533
您好!
我们正在使用 Capt Ivate 对按钮进行抗噪测试。
根据测试结果、MSP430FR2533的12引脚"电容0.0"易受噪声影响、从而导致错误反应。 其他引脚不会导致错误反应。
如果您有关于 Cap0.0噪声的任何信息、请告诉我。
谢谢、
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用 Capt Ivate 对按钮进行抗噪测试。
根据测试结果、MSP430FR2533的12引脚"电容0.0"易受噪声影响、从而导致错误反应。 其他引脚不会导致错误反应。
如果您有关于 Cap0.0噪声的任何信息、请告诉我。
谢谢、
Astro
尊敬的 Astro:
我不知道 CAP0.0的噪声性能有何差异。 您是否愿意分享有关您的布局的一些信息? CAP0.0是否接近任何开关或射频组件?
此外、您还看过 CapTIvate 抗噪指南吗?
此致、
Evan
尊敬的 Astro:
您能更详细地介绍一下您的应用吗? 是电池供电还是市电供电? 您如何测试设计的抗噪性能?
如果 LED 亮起而不是熄灭、则错误行为会发生变化吗? 您能否回顾 一下 CapTIvate 设计指南中的以下代码段: (在"最佳实践">"通用布局注意事项">" LEDS/LED 背光照明"下)
如果您使用 HiZ 状态驱动 LED、则可能需要如图所示的电容器。
此外、LED (或其他)迹线是否在 CAP00迹线附近运行? 如果是这样、这些迹线可能会进行电容耦合、这可能会导致电容式感应问题。 CapTIvate 设计指南提供了有关迹线分离的信息。 请参见下面的。
至于您的另一个问题:
[引用 userid="465179" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/msp430fr2672-cap-0-0-pine-noise-Immunity/4097718#4097718"]当我选择器件"MSP430FR26HB"动态设计中心"时、"TR2672HB"动态调整阈值不会出现在设计中心。 这是否意味着不支持 MSP430FR2672TRHB? 它是否与 CapTIvate 生成(MSP430FR2672TRHB 是 Gen2)相关?[/quot]你是对的。 2672是第2代器件。 与第1代相比、第2代器件具有更新的功能集。 在软件中实现的一些功能已添加为硬件功能。
此致、
Evan