请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 各位专家:
我们的客户 正在使用 msp430f5529、并且希望访问引脚4.4和4.5、但 LaunchPad 无法访问该引脚。
此外、他正在 msp430f5529中使用 SPI、并希望将来自 SPI 的传感器数据传输到他正在使用5529 UART 模块的计算机、我们的问题是"MSP430f5529电路板能否处理此类同步事务?" 请提供建议。 非常感谢您的参与。
此致、
Gerald