This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:如何访问引脚4.4和4.5

Guru**** 2769025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1105163/msp430f5529-how-to-access-pin-4-4-and-4-5

器件型号:MSP430F5529

各位专家:

我们的客户 正在使用 msp430f5529、并且希望访问引脚4.4和4.5、但 LaunchPad 无法访问该引脚。

此外、他正在 msp430f5529中使用 SPI、并希望将来自 SPI 的传感器数据传输到他正在使用5529 UART 模块的计算机、我们的问题是"MSP430f5529电路板能否处理此类同步事务?" 请提供建议。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们连接到 J6.1和 J 6.2 TXD 和 RXD 串行连接到反向通道 UART。 只需移除跳线即可连接到引脚。 请参阅 LaunchPad 用户指南中的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、F5xx 系列还具有端口映射功能、在该功能下、任何外设引脚均可重新路由至端口4的任何引脚、并且在 LP 上、P4.0可用于 P4.5。 P4.7连接到 LED2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    Keith 说的是正确的、如果您查看用户指南底部的原理图、您将看到:  

    对于 SPI、他们可以使用 UCB0、请查看 launchpad 用户指南上的第2.7节(第26页)。  

    此致、  

    Henok