主题中讨论的其他器件: CC3200、 CC1352P7
您好!
我有 LP-CC1352P7-4 launhpad、我已经为其安装了 BOOSTXL-AUDIO、并根据给出的 I2S 回波示例进行了连接更改
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADgQkBnE1H5pEBm2TFEl3A__fc2e6sr__LATEST
建议如下所示弯曲针脚:
CC3200音频 BoosterPack
- BoostPack
DIN
的信号引脚与此 LaunchPad 不兼容。 使用以下修改之一,启用与 i2secho 示例一起使用的 CC3200音频 BoosterPack。 - 向下弯曲下面的两个针脚
DIO30
。 此外,折弯DIO28-30
。 请确保弯曲的针脚未与 IC 或任何其他组件接触、弯曲的针脚应足以确保它们未连接到 CC3200音频 BoosterPack。 - 将 CC3200音频 BoosterPack 连接到 LP_CC1352P7_4
直到这一部分,我连接了它,但在下面的部分我找不到它们并找到它们。
- 在 CC3200音频 BoosterPack 上的以下引脚之间运行跳线:
- DIN:
P3.3
和P3.9
- DOUT:
P3.4
和P3.10
- BCLK:
P3.5
和P3.8
- FSYNC/WCLK:
P4.9
和P3.7
- DIN:
- 有关 这些引脚的位置的信息、请参阅音频 BP 用户指南、图2-1。
- 请参阅下面的图表。
我尝试刷写 I2S 回声音频示例,但无法从音频中回声。
请帮帮我。