This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:LP_CC1352P7_4

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, CC3200, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104800/boostxl-audio-lp_cc1352p7_4

器件型号:BOOSTXL-AUDIO
主题中讨论的其他器件: CC3200CC1352P7

您好!

  我有 LP-CC1352P7-4 launhpad、我已经为其安装了 BOOSTXL-AUDIO、并根据给出的 I2S 回波示例进行了连接更改  

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADgQkBnE1H5pEBm2TFEl3A__fc2e6sr__LATEST

建议如下所示弯曲针脚:  

CC3200音频 BoosterPack

  • BoostPackDIN 的信号引脚与此 LaunchPad 不兼容。 使用以下修改之一,启用与 i2secho 示例一起使用的 CC3200音频 BoosterPack。
  • 向下弯曲下面的两个针脚DIO30。 此外,折弯DIO28-30。 请确保弯曲的针脚未与 IC 或任何其他组件接触、弯曲的针脚应足以确保它们未连接到 CC3200音频 BoosterPack。
  • 将 CC3200音频 BoosterPack 连接到 LP_CC1352P7_4

直到这一部分,我连接了它,但在下面的部分我找不到它们并找到它们。

  • 在 CC3200音频 BoosterPack 上的以下引脚之间运行跳线:
    • DIN:P3.3P3.9
    • DOUT:P3.4P3.10
    • BCLK:P3.5P3.8
    • FSYNC/WCLK:P4.9P3.7
  • 有关 这些引脚的位置的信息、请参阅音频 BP 用户指南、图2-1。
  • 请参阅下面的图表。

我尝试刷写 I2S 回声音频示例,但无法从音频中回声。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    端口在此表中列为列标题:

    我突出显示了需要以相同颜色连接的引脚。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan 的回复。

    但您所展示的是 CC3200音频 Booster Pack,但我有 BOOSTXL-AUDIO。

    它们是否相同? 以及我需要执行的颜色匹配、您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在原始帖子中的哪个位置找到了该说明? 这些说明似乎适用于 cc3200音频 BoosterPack。 为什么要将这些说明用于 boostxt 音频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADgQkBnE1H5pEBm2TFEl3A__fc2e6sr__LATEST

    我假设 BOOSTXL-Audio 和 CC3200BOOSTER 是相同的...这似乎并不相同。

    但我有 BOOSTXL-Audio 板、我想将其连接 到 LP-CC1352P7-4 launchpad。  

    请帮您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一步是确定需要在 BOOSTXL 上连接哪些引脚。 然后、您必须确定 LPCC1352在这些引脚上是否具有正确的接口(I2S)。 如果是、您应该会很好地去。 否则、您必须自定义 BoosterPack 和 Launchpad 之间的连接、并使用跳线手动连接器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能帮助我定制引脚连接,我看到 BOOSTXL-AUDIO 到 MSP 430 Launchpad 如下所示:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALqwz0X9voWH-uY6ucXHww__IOGqZri__LATEST

    我们能否对 CC1352P7-4 launchpad I2S 回波示例进行类似的更改?

    您能帮我更改哪些引脚以及驱动程序中的哪些更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该简单到确定 CC1252输出 I2S 的引脚、然后将它们连接到 BOOSTXL I2S 引脚。