Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626
我们的设计中目前有一个 MSP430FG6626、最后我们将一个外部3V 基准连接到 P5.0_VREFBG_VeREF+引脚。 在进一步阅读数据表时、虽然我并不完全清楚、但1.5V 似乎是允许的最大最小电压...我读出的正确吗? 如果我们将3V 电压保留在该电压并仅使用该器件上的内部基准、是否存在损坏该器件的风险? 尝试了解我们是否需要对一组电路板进行返工以解决此问题、或者是否可以安全地离开此问题

谢谢