This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:外部 ADC 基准

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1101403/msp430fg6626-external-adc-reference

器件型号:MSP430FG6626

我们的设计中目前有一个 MSP430FG6626、最后我们将一个外部3V 基准连接到 P5.0_VREFBG_VeREF+引脚。  在进一步阅读数据表时、虽然我并不完全清楚、但1.5V 似乎是允许的最大最小电压...我读出的正确吗?  如果我们将3V 电压保留在该电压并仅使用该器件上的内部基准、是否存在损坏该器件的风险?  尝试了解我们是否需要对一组电路板进行返工以解决此问题、或者是否可以安全地离开此问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这似乎是正确的。  是的、如果超时、较高的电压可能会损坏器件、但在该高基准电压下工作很可能不会产生正确的输出。  让我仔细检查一下这个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的快速回复...如果您单独使用、该部件可能会受到损坏、还有其他相关问题吗?  正如我说过的那样,我认为我们现在可以适应使用内部参考,但想知道对永久损害的影响。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的快速回复...如果您单独使用、该部件可能会受到损坏、还有其他相关问题吗?  正如我说过的那样,我认为我们现在可以适应使用内部参考,但想知道对永久损害的影响。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    当器件超出规格运行时、很难说出是否/何时/如何发生故障。  如果您未使用 CTSD16、则不会有问题。  如果您看看12位 DAC 的基准电压规格、可以看到 AVCC = DVCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Dennis 的帮助。

    尽管引脚是如何配置的、但引脚上是否存在此电压似乎会导致测量不良和其他奇怪的性能问题。

    我们在结尾处的固定方法是将其完全从引脚上去耦、然后使用内部基准电压继续操作。

    再次感谢您的帮助