This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:有关 MSP430FR2355 MCU 的查询

Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2355, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110046/msp430fr2355-queries-related-to-msp430fr2355-mcu

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-GANG

尊敬的先生/女士:

在我们的设计 中、我们使用了 MSP430FR2355TRHAR MCU。 我们有以下疑问:

查询编号01) 模拟输入通道使用 MCU 12位模数转换器(ADC)。 对于 ADC、使用内部2.5V 电压基准。  

   如果 使用此内部2.5V 电压基准、

   --引脚编号 02 (Veref+)和引脚编号 40 (Veref-)应该作为未使用的引脚保持断开状态、或者应该在这些引脚上连接任何电路? 如果是、使用哪种电路?

   --引脚编号  25 (VREF+)应作为未使用的引脚保持断开状态、或应连接该引脚上的任何电路。 如果是、使用哪种电路?

查询02) MCU 12位模数转换器(ADC)的简化方框图/架构。请分享。

查询03) 如何简化 MCU 12位数模转换器(DAC)模式的方框图/架构。 请分享相同内容。

查询编号04) 调试器的 RST 是 CMOS 类型还是开漏类型?  请分享 显示调试器 RST 引脚详细信息的参考文档。

请分享上述问题的答复/答案。

谢谢、此致

罗哈达斯·索瓦特|美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您不使用 Veref+/-函数、因此可以将这些引脚配置为通用 I/O 函数。 并将其保留为未使用的引脚。  

    关于 VREF+/-引脚、您可以在数据表中的表5-10中找到 VREF+/-引脚上的电容基准。  

    2. 3. 您是否询问了如何在 MCU 上使用 ADC 和 DAC? 您可以在此链接中找到有关如何使用 ADC 和 DAC 的代码示例。 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AG4nt5sfe0GKK5yVLaQpQw__IOGqZri__LATEST

    4. RST 不是开漏类型,它可以在内部配置上拉或下拉。 请在 UG 章节1.7中找到相关源。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hi Cash Hao San、  
    感谢您的回复。 但仍请在下面澄清:
    1. 与第4点相关、我们参考了《MSP430FR2355用户指南》第1.7章。 但这是 MSP430FR2355 MCU "/RST"引脚的说明。 我们对目标板 RST 引脚不感兴趣。  但我们的要求是了解 MSP-FET 调试器 RST 引脚的 RST 引脚类型(CMOS 或开漏)。
    2. 与第2点相关,我们想知道 MSP430FR2355 MCU 内部 ADC 方框图的一般方框图。 MSP430FR2355用户指南中提供了详细的方框图。 请分享简单的方框图、其中仅显示连接所需的方框图
    3. 与第3点相关,我们想知道 MSP430FR2355 MCU 内部 DAC 方框图的一般方框图。   MSP430FR2355用户指南中提供了详细的方框图。   请分享简单的方框图、其中仅显示连接所需的方框图
    谢谢、此致
    Rohidas Sawant  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao San、

    我正在等待您的回复。 请回复。

    此致
    Rohidas Sawant  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 MSP-GANG 用户指南。 我在表13中发现 RST 引脚可以同时输出 VCC 和 GND。 因此、我会将其视为 CMOS 类型。

    2.查看 ADC 的简单方框图。 您可以将此图片作为参考。 但是、有关详细信息、我建议您按照 UG 中的方框图进行操作。

    3.我认为图20-7是您需要的简单方框图。 也许您的应用中不需要 DMA 部分。 但其他的都是必要的。

     此致、

    现金 Hao