This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
在我们的设计 中、我们使用了 MSP430FR2355TRHAR MCU。 我们有以下疑问:
查询编号01) 模拟输入通道使用 MCU 12位模数转换器(ADC)。 对于 ADC、使用内部2.5V 电压基准。
如果 使用此内部2.5V 电压基准、
--引脚编号 02 (Veref+)和引脚编号 40 (Veref-)应该作为未使用的引脚保持断开状态、或者应该在这些引脚上连接任何电路? 如果是、使用哪种电路?
--引脚编号 25 (VREF+)应作为未使用的引脚保持断开状态、或应连接该引脚上的任何电路。 如果是、使用哪种电路?
查询02) MCU 12位模数转换器(ADC)的简化方框图/架构。请分享。
查询03) 如何简化 MCU 12位数模转换器(DAC)模式的方框图/架构。 请分享相同内容。
查询编号04) 调试器的 RST 是 CMOS 类型还是开漏类型? 请分享 显示调试器 RST 引脚详细信息的参考文档。
请分享上述问题的答复/答案。
谢谢、此致
罗哈达斯·索瓦特|美
您好!
由于您不使用 Veref+/-函数、因此可以将这些引脚配置为通用 I/O 函数。 并将其保留为未使用的引脚。
关于 VREF+/-引脚、您可以在数据表中的表5-10中找到 VREF+/-引脚上的电容基准。
2. 3. 您是否询问了如何在 MCU 上使用 ADC 和 DAC? 您可以在此链接中找到有关如何使用 ADC 和 DAC 的代码示例。 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AG4nt5sfe0GKK5yVLaQpQw__IOGqZri__LATEST
4. RST 不是开漏类型,它可以在内部配置上拉或下拉。 请在 UG 章节1.7中找到相关源。
此致、
现金 Hao
您好!
请参阅 MSP-GANG 用户指南。 我在表13中发现 RST 引脚可以同时输出 VCC 和 GND。 因此、我会将其视为 CMOS 类型。
2.查看 ADC 的简单方框图。 您可以将此图片作为参考。 但是、有关详细信息、我建议您按照 UG 中的方框图进行操作。
3.我认为图20-7是您需要的简单方框图。 也许您的应用中不需要 DMA 部分。 但其他的都是必要的。
此致、
现金 Hao