This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:如何在启动时自动跳转到 BSL?

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110557/msp430fr50431-how-do-i-automatically-jump-to-bsl-upon-startup

器件型号:MSP430FR50431
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我们在仅外露引脚 GPIO 为 I2C SDA、SCL 的应用中使用 MSP430FR50431。 无法使用硬件 BSL 进入序列。

我们希望使用 BSL、一切都运行良好、但当代码损坏(例如由主器件错误导致)时、这会完全使我们的器件变砖。 由于该器件是一个以环氧树脂铸造的流量计、

此问题不可恢复。  

解决此问题的最佳方法是什么? 我不希望必须对通信的主器件侧进行编码并使用现有的 BSL。 我一直在考虑修改链接器脚本、以便每次使用时都运行引导加载程序

主器件强制 BSL 在启动后跳转到主应用程序。  

我可以想到的另一个选项是确保在刷写序列开始后立即清除复位矢量、然后将其编程为最后一项。 因为器件在复位时进入 BSL

矢量为零、这应最大限度地降低故障概率、但仍然存在一些问题。

 修改链接器脚本 的方式是否正确? 如果是、您能否提示如何修改链接器脚本? 如果不是、您知道更好的方法吗?

提前感谢您。

此致、David Šibrava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有趣的问题。 如果我理解正确、当 BSL 刷写期间发生错误时、您的器件会变成假信号。 由于您使用的是软件调用、因此您没有其他方法可以使器件恢复到 BSL 模式。 如果我错了、请纠正我的理解。

    [~用户名="466372" URL"支持/微控制器/MSP-low 功耗微控制器-group/msp430/f/MSP-low 功耗微控制器-forum/1110557/msp430fr50431-Ho-do-i-自动跳转至启动时 BSL-ON-START"]

    我一直在考虑修改链接器脚本、以便每次使用时都运行引导加载程序

    主器件强制 BSL 在启动后跳转到主应用程序。

    [/报价]

    即使您这样做、您的应用如何知道在产品投入生产时退出 BSL 并恢复正常运行? 遗憾的是、FR5x 没有可简化此过程的超时。

    [~用户名="466372" URL"支持/微控制器/MSP-low 功耗微控制器-group/msp430/f/MSP-low 功耗微控制器-forum/1110557/msp430fr50431-Ho-do-i-自动跳转至启动时 BSL-ON-START"]

    我可以想到的另一个选项是确保在刷写序列开始后立即清除复位矢量、然后将其编程为最后一项。 因为器件在复位时进入 BSL

    矢量为零、

    [/报价]

    遗憾的是、FR5x 不具有这种行为。 根据 FRAM BSL 指南中的表2-1、它没有。

    但是、我想您可以扩展自己的第一个想法、以获得您想要的东西。 与在应用程序启动时自动跳转到 BSL 不同、如何在应用程序启动时有条件跳转到 BSL。 以下是一个大致的想法:

    1. 在应用程序启动时,跳转至一个例程条件 BSLStart();
    2. 在侧面条件 BSLStart()中,检查您可以使用可用的 GPIO 轻松检测的某些情况(特定的逻辑电平,是否短接,特定的脉冲序列)
    3. 如果满足条件、则调用 BSL。 如果没有、则继续正常应用程序启动。
    4. 将 conditionalBSLStart()放置在远离主应用程序代码的存储器的特殊区域中。 当您对新软件进行编程时,不要对 conditionalBSLStart()所在的区域进行编程或擦除。 您可能能够使用 MPU 来保护 conditionalBSLStart 所在的区域、以实现额外的安全性。 但是、我发现启用 MPU 有时会干扰 BSL、因此您必须进行实验。  

    我不确定这种方法是否是愚蠢的、但它可能足以满足您的需求。  

    很明显,如果您能够承担断开硬件调用所需的额外引脚的费用,您就可以摆脱这种情况:)但听起来,您的硬件具有防止这种情况发生的要求。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您理解正确! 感谢您的见解。

    "即使您这样做、您的应用如何知道在产品投入生产时退出 BSL 并恢复正常运行? 遗憾的是、FR5x 没有可简化此过程的超时时间。"

    我们有一个主单元、可以从传感器读取数据并执行其固件的 OTA 更新。 这意味着器件在我们的应用中可以始终进入引导加载程序、然后在枚举过程中按需退出。 即、器件始终可以在 BSL 中启动、然后主器件会被告知退出。  

    当复位矢量为零时、引导加载程序输入的功能缺失、我必须看错了表。


    我认为您建议的解决方案不是愚蠢的、而是应该涵盖大多数情况;仍然有一些代码段(例如、复位矢量和编译器生成的代码跳转到 main)、在损坏时、阻止进入 BSL。

    如何在自定义段中放置代码?
    我查找一些代码、看起来我应该执行类似的操作

    __attribute__((section("mySection"))) void foo()

    但不确定... 是否有有关如何将函数放置在自定义段中的示例? 我找不到任何!

    编辑:此外、您必须在上载新代码之前执行完全擦除、否则 BSL 会卡住...因此数据仍有可能损坏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我还有几个问题要问您。

    [引用 userid="466372" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430-low-power-microcontroller-forum/1110557/msp430fr50431-How-do-i-automatically-jump to BSL-upon -startup/4115937"]iirc、否则您在上传新的数据之前仍有可能被破坏/删除...如果您无法成功、您无法执行完整的代码、那么您可能会在上传...

    我不确定这是否正确。 BSL 指南指出:

    我的意思是、您可以在编程前擦除打算写入的段、以避免需要整体擦除。 我们需要对此进行实验以确认。 请告诉我您是否可以进行此实验、否则我可以进行此实验、并在本周晚些时候返回给您。

    如果这确实起作用、那么我们可以考虑修改链接器文件以获得所需的行为。 如果我们无法执行部分擦除/写入操作,那么将  conditionalBSLStart()存储在单独 的存储器位置没有任何好处,您也可以将其放在 main()的开头。

    [引用 userid="466372" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/float-power-microcontrollers-forum/1110557/msp430fr50431-How-do-io-automatically-jump to BSL-at-startup/4115937"]我们可以从主设备和主设备中读取其引用的固件和更新。]

    这个主单元是否只有 SDA/SCL 到器件的连接? 为什么该主器件无法执行硬件调用序列。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个系统、该系统由连接到该单元的主单元和传感器组成。 这些传感器通过 I2C 接口进行连接。 主装置实际上无法访问传感器的任何其他引脚。 这就是主器件无法执行硬件调用序列的原因。  

    如果我理解正确、为了不执行批量擦除、我们需要为 BSL 提供正确的密码。 由于此密码与中断矢量表相同、我们需要知道其内容。 这是否随代码变化而变化? 因为如果不是这样、这意味着代码可能会通过 I2C 转储、并且所提供的安全性极低。 如果它确实发生变化、我们需要跟踪中断矢量表如何查找各个固件 版本。 我想我们可以集成一个脚本、它将解析每个固件版本的 BSL 密码、作为 CI/CD 流水线的一部分、但我们需要以某种方式访问它、整个工作流程变得有点混乱。  

    理想情况下、当我们打开电源时、我只需要一些跳转到 BSL 的东西。

    这有道理吗? 我们不能只是注入一个直接跳转到 BSL 的小型汇编代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我解释这一点。 只是想确保我们不会意外跳过最简单的选择:)  

    您对 BSL 密码正确无误。 它是中断表的前16个字、因此如果您的代码发生变化、以至于中断表发生变化、那么 BSL 密码将发生变化。  

    如果您只想在器件启动时跳转至 BSL、为什么不只将其添加到 main 的顶部(或者将其添加到 PRE INIT)?

    __disable_interrupt(); // disable interrupts 
    ((void (*)())0x1000)(); // jump to BSL

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    嗯... 让我来思考一下。

    我的主要目标是防止器件的毛皮。  

    首先、BSL 会批量擦除整个存储器。 如果在此阶段断电、器件会被惊慌。 我不相信提议的解决方案会如此令人不敢相信!

    然后、我们开始刷写器件。 如果在此阶段断电(或出现另一个不可恢复的问题)、则器件会被欺骗 、除非我们实际设法在一切顺利进行的同时刷写主函数。

    当然、如果我尝试从引导加载程序跳转到 main、我也会陷入无限循环、因为 main 会跳回到引导加载程序。 我需要跳转至不同的地址来解决这个问题(无 pun 预期)。


    显然、我还可以使用可用的 GPIO 仅在启动时有条件地跳转到 BSL。。。 例如:如果主器件同时将 clk 和数据保持在低电平,则跳转到引导加载程序。

    我想、如果我还订购了以确保尽快刷写主函数的方式刷写的存储器部分、这将降低数据损坏的风险、但仍然无法完全消除!

    一种万无一失的解决方案是能够告诉 CPU 在上电后跳转到引导加载程序。 这是可行的吗?

    恐怕不是这样、因为即使我设法诱骗编译器更改入口点、相关的跳转指令也会在整体擦除期间被擦除。

    如果这是不可能的、我想我只做我所说的事情、在这里我有条件地从 main 跳转到 BSL。 这仍然意味着90%的代码可能会被破坏、这种情况仍然有效。 我想这是我能做的最好的事情、对吧? 如果我对操作进行了正确排序、则固件可能损坏的时间应很短...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确认必须进行批量擦除? FRAM BSL 指南使您似乎可以加载特定区域、如果 您首先擦除这些区域。 我将对此进行实验、因为如果该结果为真、则您可以在 BSL 加载程序不会触及的区域中创建条件 BSL 调用函数。  

    如果您需要执行批量擦除、那么您将面临您所讨论的问题。  

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要解锁 BSL。 如果我错了、请纠正我的错误、但为了执行此操作、我需要执行批量擦除或提供正确的密码、如前面所述。 提供正确的密码意味着流水线变得复杂、正如我之前所说的那样。  


    为了确保我拥有正确的密码、我需要:


    -询问设备的固件版本;这已经实现,因此不会出现问题
    -交叉参考固件版本和之前构建的 CI/CD 伪影,以获取当前在设备上运行的二进制文件

    -调用 Gitlab API 以获取以前构建的工件

    -处理伪影、提取 BSL 密钥

    -将此密钥发送到主单元以使用它解锁 BSL


    这是一场噩梦、我想避免这种情况。



    我只会坚持尽量减少出现严重错误的可能性、并在下一个修订版本中修复整个硬件中的问题、除非我们能够提出一些有关如何正确解决问题的绝妙想法。 非常感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎有点噩梦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是等待、是否可以获取 BSL 代码、对其进行编辑、然后刷写固定版本?

    我认为,我们确实需要 某种核查。 执行下载的二进制文件校验和的命令、根据提供的校验和对其进行检查、仅当其匹配时才会跳转到应用程序;否则、它会强制器件在复位时始终进入引导加载程序。 我认为这种行为不仅符合我的需求、而且对每个人来说都是非常好的默认行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 代码存储在 ROM 中、因此您无法编辑该代码。 但是、您可以创建自定义引导加载程序。 在此处查找信息: https://www.ti.com/lit/an/slaa450g/slaa450g.pdf。 不过、这将需要更多的工作。

    感谢您对 BSL 默认值的反馈。 您所描述的某些内容已在以后的器件上实现、但始终有改进的余地。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、根据我编写引导加载程序的经验、可以在一天之内完成。 很久以前就应该这么做了、因为在尝试连接原始 BSL 时、解决缺少的文档需要我大约2周的时间。 D:我认为我们将使用原始 BSL 部署设备,然后对定制 BSL 执行 OTA。  

    最后一个问题:只需使用 BSL 刷写不同的固件、就可以更改存储器布局(包括各个部分的访问定义)、对吧? 或者、我是否必须为此使用 MSP-FET 编程器?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="466372" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp430fr50431-How-do-io-automatically-jump to BSL-upon -startup/4119208#4119208"]最后一个问题可以通过刷写不同的存储器布局更改(包括正确的固件)、其中包括闪存访问 BSL 的最后一个问题: 或者、我是否必须为此使用 MSP-FET 编程器?[/quot]

    正确、这是由由寄存器控制的 MPU 配置定义的。 BSL 和 FET 之间不应存在差异。

    Evan