This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:PHY ID

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, MSP-EXP430F5529LP, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094274/msp-exp430f5529lp-phy-id

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:DP83869EVMUSB-2-MDIODP83869

大家好、

评估板:DP83869EVM

Launch Pad:MSP-EXP430F5529LP

https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf?ts=1650260760864&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUSB-2-MDIO

我下载了 USB-2-MDIO、并按照本用户指南中的说明将评估板连接到 Launch Pad、但 PHY ID 为 NOI。

Launch Pad =>评估板

P4.1 => MDIO

P4.2 => MDC

GND => GND

如何解决此问题?

此致、

Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    澄清您的问题。 您是否具体遵循了指南2.3.2中概述的步骤:

    如果 PHY ID 未知、您可以将此框保留为未选中状态、并使用中的查找 PHY ID 选项
    完成下面的步骤7后、"File"(文件)下拉菜单。

    "PHY ID 不可用"是什么意思?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢你的答复。

    我在2.3.3部分中执行了7个步骤。  它似乎正在搜索可与其通信的 PHY ID、但未找到该 ID。

    "PHY ID 为 Noi avalibable"表示"PHY ID 未知"。

    我不知道为什么 PHY ID 未知、即使我已经按照用户指南操作。

    我的问题是 PHY ID 为何未知、我想知道我需要做什么来解决它。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012869/msp-exp430f5529lp-i-want-to-connect-msp430f5529lp-launch-pad-and-dp83867irpap-evm-using-usb-2-mdio?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP-EXP430%2520USB-2-mdio#

    其他人也经历过同样的现象,但这一现象尚未得到解决。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    DP83869使用什么 VDDIO?

    我们首先需要确保 DP83869已成功上电。

    您可以检查以下内容吗?

    1. 每个电源的功耗
    2. 探测 MDI 差分信号以检查线路上是否存在一些信号(我们应该在其中一个差分对上看到自动协商序列)

    一旦我们确保这种情况发生、我们就可以研究控制器是否能够与 PHY 通信。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    DP83869由桶形封套供电。

    功耗为6w (12V、0.5A)。

    2. 我用示波器检查了 MDIO 信号、但似乎没有信号。

    我不确定 MDI 差分信号、它是 MDIO 信号吗?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    根据 MDI 差分信号、我的意思是(TDP_A、TDM_A)、 (TDP_B、TDM_B)、  (TDP_C、TDM_C)、 (TDP_D、TDM_D)。

    要测量信号、请使用100欧姆电阻端接差分对、并使用高阻抗差分探头测量差分信号。
    在其中的两个对上、您将看到一些非零信号传输。 您能否捕获信号快照并将其发送给我?
    这将确保器件成功加电。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    您是指该图中的差分信号。

    当电源连接到桶套时、TD_P_A (B、C、D)和 TD_N_A (B、C、D)的信号通过差分探头进行测量。

    但是、信号未被测量。

    那么、该设计没有成功加电?

    未 捕获信号、因为未观察到信号。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    是的。 如果没有信号、则表示器件未正确加电。 TD_P_A - TD_M_A 的预期信号是链路测试脉冲、您可以在网络上获取此链路测试脉冲的图像。

    能否测量以太网器件的 RESET_N 引脚电压?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我知道。

    RESET_N 引脚电压为3.3V。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    如果您使用的是全新的非盒装 EVM、您能告诉我吗? 如果没有、您能告诉我您是否更改了电路板上的任何内容?

    您能确保以下几点吗?

    1. 对于 J27、J35、J36、确保跳线位于1和2之间。 测量 J27、J35、J36的 PIN2。 确保电压为3.3V、2.5V、1.1V
    2. 确保 J34的跳线位于2和3之间。 测量 PIN2并确保电压为5V

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我刚刚在大约一两个月前开始使用 EVM。  自打开封装以来、没有任何变化。

    这是连接到 EVB 的电源的图片。  5个 LED 是否正常亮起?

    对于 J27、J35、J36、跳线被放置在1和2之间。  请参见下图。

    PIN2的电压为 J27:5V、J35:2.5V、J36:1V

    2. 对于 J34、跳线放置在2和3之间。  请参见下图。

    PIN2的电压为5V。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PostScript

    这是从明天到5/8的日本国庆节。
    所以我可以在9月5日之后回复。

    我将离开办公室一段时间,但感谢你的合作。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    您能否测量引脚 RX_CLK 上的时钟频率?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    RX_CLK 频率为2.5MHz。

    请查看下图。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    看起来像器件加电。

    您能否检查它与另一个 EVM 的链接?

    可通过板上的 LED LD1、2、3、4、5、6来监控链路。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    抱歉、DP83869EVM 只有一个。 我是否需要购买另一个?

    此致、

    Takatoshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    您能否告诉我您希望将 MDI 侧的 DP83869EVM 连接到哪个板/器件? 购买另一款 EVM 可让您将 EVM 连接到 EVM 并评估我们的器件。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我希望连接  MDI 上的 DP83869EVM 和 MSP-EXP430F5529LP。

    我只购买了一个 EVM、因为我想进行以太网合规性测试、如此处链接的视频所示。

    www.ti.com/.../DP83867IRPAP-EVM

    --

    此致、

    Takatoshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    我仍在寻找隔离器件是否成功加电的方法。 如果我们得到 PHY 已加电的确认、则可以将所有精力放在板载 MSP 上。

    我们将尝试在100M 模式下为器件加电、并检查 TD_P_A、TD_M_A 请确保/修改以下内容。

    1. J19、J11、J10、J8上无跳线
    2. J2上的跳线连接在位置2和3之间
    3. J7上的跳线连接在位置2和3之间
    4. J4上的跳线连接在位置1和2之间

    这些更改后、请关闭并打开电源(导致复位)。

    打开电源后、请监控 TD_P_A、TD_M_A 并检查其上是否存在一些差分信号。 RX_CLK 上的时钟现在应该为25MHz。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我知道。

    TD_P_A、TD_M_A 差分信号

    RX_CLK 为25MHz。

    我认为 TD_P_A 和 TD_N_A 差分信号的噪声很大。  

    此信号是否正确?

    --

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    信号看起来是不同的。 您能否确认您正在使用以下设置来测量 MDI 线路?

    PHY (EVM)-> RJ45 ->非常短的电缆(几英寸)->具有100 Ω 终端的 RJ45 ->高阻抗差分探头->示波器

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我正确测量了差分信号。

    请查看下图。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    完美! 线路上的信号现在看起来是预期的。 这表明问题不是在设备上电时出现的。

    现在、在 SMI 方面、您能确认以下内容吗?

    1. 我假设您计划使用板载 MSP430、对吗?
    2. J27上的跳线放置在位置1、2之间。 请检查引脚2上的电压是否为5V。
    3. J23上的跳线放置在位置1、2之间。 请检查引脚2上的电压是否为3.3V。

    现在、要调试来自 MSP 的 MDC/MDIO 传输是否正常、您可以执行以下操作吗?

    1. 请在 R76、R78、R79、R84上放置电阻器
    2. 从 USB2MDIO 工具开始寄存器读取(您可以读取 PHY 地址0x00的任何寄存器)
    3. J15上提供探测信号 MDC/MDIO。
    4. 请将示波器保持在手动触发模式(因为传输不连续、肉眼无法看到)
    5. 对示波器上捕获的信号进行快照。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    很抱歉我最近回复了。

    ===

    1.我假设您计划使用板载 MSP430、对吗?

    是的、我打算使用板载 MSP430。 我有 一个 MSP-EXP430F5529LP。

    2.  J27上的跳线放置在位置1、2之间。 请检查引脚2上的电压是否为5V。

    电压为5V。

    J23上的跳线放置在位置1、2之间。 请检查引脚2上的电压是否为3.3V。

    电压为3.3V。

    我在 EVB 上找不到电阻器安装位置。

    R76、R78、R79、R84的安装位置在哪里?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正

    很抱歉我最近回复了。 →很抱歉您迟到了回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    很抱歉、我在这里有点困惑。 您当前使用的是板上 MSP430还是外部 MSP430 Launchpad?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    抱歉、 我不知道 MSP430在 EVB 上实现了。

    我曾预计 EVB 需要使用外部 MSP430。

    那么、是否不需要外部 MSP430?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    抱歉、 我不知道 MSP430在 EVB 上实现了。

    我使用了外部 MSP430 launchpad 来访问寄存器。

    我曾预计 EVB 需要使用外部 MSP430。

    是否无需外部 MSP430?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    无需外部 MSP、因为该 EVM 上已安装 MSP。 您可以参阅产品页面上的 EVM 原理图。

    您能否将 USB 连接到 EVM 上与 MSP 相邻的端口、然后尝试使用 USB2MDIO?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    您能不能告诉我您是否可以立即获取 MDC/MDIO 访问权限?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    最后、我 可以访问 PHY ID 和读取寄存器。

    非常感谢您的善意和关怀。

    此致、

    Takatoshi