主题中讨论的其他器件:DP83869EVM、 USB-2-MDIO、 DP83869
大家好、
评估板:DP83869EVM
Launch Pad:MSP-EXP430F5529LP
我下载了 USB-2-MDIO、并按照本用户指南中的说明将评估板连接到 Launch Pad、但 PHY ID 为 NOI。
Launch Pad =>评估板
P4.1 => MDIO
P4.2 => MDC
GND => GND
如何解决此问题?
此致、
Takatoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
评估板:DP83869EVM
Launch Pad:MSP-EXP430F5529LP
我下载了 USB-2-MDIO、并按照本用户指南中的说明将评估板连接到 Launch Pad、但 PHY ID 为 NOI。
Launch Pad =>评估板
P4.1 => MDIO
P4.2 => MDC
GND => GND
如何解决此问题?
此致、
Takatoshi
您好 Evan、
感谢你的答复。
我在2.3.3部分中执行了7个步骤。 它似乎正在搜索可与其通信的 PHY ID、但未找到该 ID。
"PHY ID 为 Noi avalibable"表示"PHY ID 未知"。
我不知道为什么 PHY ID 未知、即使我已经按照用户指南操作。
我的问题是 PHY ID 为何未知、我想知道我需要做什么来解决它。
其他人也经历过同样的现象,但这一现象尚未得到解决。
此致、
Takatoshi
你好,Takatoshi,
根据 MDI 差分信号、我的意思是(TDP_A、TDM_A)、 (TDP_B、TDM_B)、 (TDP_C、TDM_C)、 (TDP_D、TDM_D)。
要测量信号、请使用100欧姆电阻端接差分对、并使用高阻抗差分探头测量差分信号。
在其中的两个对上、您将看到一些非零信号传输。 您能否捕获信号快照并将其发送给我?
这将确保器件成功加电。
--
此致、
Gokul。
你好,Takatoshi,
如果您使用的是全新的非盒装 EVM、您能告诉我吗? 如果没有、您能告诉我您是否更改了电路板上的任何内容?
您能确保以下几点吗?
--
此致、
Gokul。
你好、Gokul、
感谢你的答复。
我刚刚在大约一两个月前开始使用 EVM。 自打开封装以来、没有任何变化。
这是连接到 EVB 的电源的图片。 5个 LED 是否正常亮起?
对于 J27、J35、J36、跳线被放置在1和2之间。 请参见下图。
PIN2的电压为 J27:5V、J35:2.5V、J36:1V
2. 对于 J34、跳线放置在2和3之间。 请参见下图。
PIN2的电压为5V。
此致、
Takatoshi
你好、Gokul、
感谢你的答复。
我希望连接 MDI 上的 DP83869EVM 和 MSP-EXP430F5529LP。
我只购买了一个 EVM、因为我想进行以太网合规性测试、如此处链接的视频所示。
www.ti.com/.../DP83867IRPAP-EVM
--
此致、
Takatoshi。
你好,Takatoshi,
我仍在寻找隔离器件是否成功加电的方法。 如果我们得到 PHY 已加电的确认、则可以将所有精力放在板载 MSP 上。
我们将尝试在100M 模式下为器件加电、并检查 TD_P_A、TD_M_A 请确保/修改以下内容。
这些更改后、请关闭并打开电源(导致复位)。
打开电源后、请监控 TD_P_A、TD_M_A 并检查其上是否存在一些差分信号。 RX_CLK 上的时钟现在应该为25MHz。
--
此致、
Gokul。
你好,Takatoshi,
完美! 线路上的信号现在看起来是预期的。 这表明问题不是在设备上电时出现的。
现在、在 SMI 方面、您能确认以下内容吗?
现在、要调试来自 MSP 的 MDC/MDIO 传输是否正常、您可以执行以下操作吗?
如果您需要更多详细信息、请告诉我。
--
此致、
Gokul。
你好、Gokul、
感谢你的答复。
很抱歉我最近回复了。
===
1.我假设您计划使用板载 MSP430、对吗?
是的、我打算使用板载 MSP430。 我有 一个 MSP-EXP430F5529LP。
2. J27上的跳线放置在位置1、2之间。 请检查引脚2上的电压是否为5V。
电压为5V。
J23上的跳线放置在位置1、2之间。 请检查引脚2上的电压是否为3.3V。
电压为3.3V。
我在 EVB 上找不到电阻器安装位置。
R76、R78、R79、R84的安装位置在哪里?
此致、
Takatoshi