This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5522:调试接口解锁

Guru**** 2823985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110502/msp430f5522-debug-interface-unlocking

器件型号:MSP430F5522
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好、

我有一个定制板、在这里我连接了一个 MSPFET 工具作为调试器。 我在处理它的过程中看到了这条消息。

 

从其他帖子看来、此时带有 USB 端口的 MSP430应该是不可锁定的、但这是真的吗? 如果是、如何解锁它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    请参考我们 的 MSP 代码保护功能应用手册

    您可以使用 BSL 在 MSP430F5xx/6xx 器件上反向 JTAG 锁定。

    具体而言、按照该应用手册第2.2.1节中的指令来复位 JTAG/SBW 签名寄存器以解锁 JTAG。

    您还可以将 MSP-FET 与 BSL 脚本编写器和 UART BSL 结合使用、并 通过提供错误的密码轻松执行 BSL 批量擦除。 BSL-Scripter 随附的示例 将展示如何执行该操作。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不触碰 TI 工厂 HID BSL、并且板载器件具有硬件 USB 支持、则可以通过 PUR 按钮强制器件进入 BSL 模式。 它可以被整体擦除。 如果 JTAG 保险丝真的被锁定、那么保险丝 值可被修改为零。 TI HID 工厂 BSL 适用于4、8、12和24 MHz XT2。

    forum.43oh.com/.../