请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047
快速指南指出、基于 GUI 的增益控制应设置在 ADC 振幅的±900范围内、但为什么它应小于±900?
将其设置为±900以下的原因是什么? 如果我设置较高的值、例如1200或1300、是否会导致任何问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
快速指南指出、基于 GUI 的增益控制应设置在 ADC 振幅的±900范围内、但为什么它应小于±900?
将其设置为±900以下的原因是什么? 如果我设置较高的值、例如1200或1300、是否会导致任何问题?

您好、Masaki、
如果您在1000个计数以上运行、您可以看到1MHz 传感器的饱和/削波。 通常、+/-900计数至+/-1000计数是理想的。 您可以查看我们 有关用于流量计量的超声波感应技术的常见问题解答中的问题7 、以了解有关其他频率的建议。
此致、
Brandon Fisher