This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:关于基于 GUI 的增益控制

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1123078/evm430-fr6047-about-gui-based-gain-control

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

快速指南指出、基于 GUI 的增益控制应设置在 ADC 振幅的±900范围内、但为什么它应小于±900?
将其设置为±900以下的原因是什么? 如果我设置较高的值、例如1200或1300、是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    如果您在1000个计数以上运行、您可以看到1MHz 传感器的饱和/削波。 通常、+/-900计数至+/-1000计数是理想的。 您可以查看我们 有关用于流量计量的超声波感应技术的常见问题解答中的问题7 、以了解有关其他频率的建议。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brandon

    感谢您的回答。
    我知道±900计数到±1000计数是1MHz 的理想选择。
    我不理解的一件事是:什么现象称为饱和/削波? 这是否意味着如果振幅过高、它将干扰周围管道并导致噪声等?

    对我缺乏理解表示歉意。 请回答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    在这种情况 下、饱和是指电路板上 MSP430FR6047的接收器级接收到的振幅过高。 如果增益设置为1000个计数以上、则更有可能发生这种情况。  

    如果 配置为 发生饱和 、则 会在接收到的信号中引入额外的宽带噪声。  

    此致、
    Brandon Fisher