This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Energia。 从何处获取文档?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1120557/energia-where-do-i-get-documentation

主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430WARE

您好!

我正在尝试使用 Energia 作为向 Arduino 用户教授的方法。

我使用的是 FR5994板、我在某个地方找到了一个教程、说该板是红色的 LED

可通过定义 RED_LED 进行访问。 我尝试了闪烁代码、它工作正常。

现在、在哪里可以找到其他项的定义。 例如、让我们假设我要使用它

SPI 模式中的 UCA0。 配置是什么?

我查看了 Energia 的示例。 有串行示例、但没有这些指定

使用哪个端口。

除此之外、例如、如果我想将 P2.5设置为高电平、该怎么办? 所有示例都使用了 RED_LED、

GREEND_LED、但像 P2.5那样随机选择端口/引脚会怎么样?

有关如何继续的提示吗?

谢谢、

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    抱歉、我检查 过、ENERGIA 上没有更多的 FR5994示例代码。 它仅适用于 F5529。 您很难构建自己的项目。

    我会要求您尝试使用 MSP430Ware 或基于 F5529构建代码。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    仅5529? 在本例中、Energia 文件菜单的含义是什么? 在示例中、tt 明确显示"MSP-EXP430FR5994LP"

    这正是 我在电路板上写入的内容、但最终的"LP"除外。 但我假设它是同一个板、LP 表示 Launch Pad。

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不太熟悉 Energia。 您能向我展示一下在哪里可以找到 "MSP-EXP430FR5994LP"示例吗? 然后、我可以帮助您检查是否可以修改低级代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我打开了上面显示的菜单。 您可以看到、有3个区域、

    MSP_EXP430FR5994LP 的内置示例、任何电路板的示例和示例

    它是当前连接到我的 Mac 的板。

    顺便说一下、Energia 项目是否已停用? 最近的更新已使用了将近3年。

    除此之外、回到我的问题。 例如、如果我想切换 P1.4、应该怎么做

    我可以吗? 在 Arduino 环境中、所有引脚都是编号的、但在 LaunchPad 上是编号的

    只是端口名称。 如果我想在 SPI 模式下使用 UCB0、该怎么办?

    嗯、我可以使用常规 MSP430寄存器访问来编写我自己的库、但我想这是

    已经完成了、对吧?

    此致、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是我在 Energia 上看到的内容。 它是不同的。

    这是我在 Windows 上的版本。 您能仔细检查一下。

    是的、此项目已失效。 我知道、没有计划对此平台进行任何更新。

    您可以参阅以下内容:

    并找到:

    希望它能为您提供帮助。 您甚至可能需要更改默认库。