您好!
我正在尝试使用 Energia 作为向 Arduino 用户教授的方法。
我使用的是 FR5994板、我在某个地方找到了一个教程、说该板是红色的 LED
可通过定义 RED_LED 进行访问。 我尝试了闪烁代码、它工作正常。
现在、在哪里可以找到其他项的定义。 例如、让我们假设我要使用它
SPI 模式中的 UCA0。 配置是什么?
我查看了 Energia 的示例。 有串行示例、但没有这些指定
使用哪个端口。
除此之外、例如、如果我想将 P2.5设置为高电平、该怎么办? 所有示例都使用了 RED_LED、
GREEND_LED、但像 P2.5那样随机选择端口/引脚会怎么样?
有关如何继续的提示吗?
谢谢、
Pascal