This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:#39;连接目标#39;11.2.ver CCS 出现问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1119111/msp430g2231-connect-target-problem-at-11-2-ver-ccs

器件型号:MSP430G2231

我一直在研究将 MSP430G2231与 MSP-EX430G2搭配使用的微控制器。

每次我尝试连接目标时、它都会在特定地址处中断。

指向的地址列印在下面的说明中、这意味着"准备发送到闪存"。

我尝试在没有任何代码的情况下执行相同的过程、以检查我的代码是否 可能包含错误。  

但同样的错误再次出现。

出现此问题是否仅仅是因为我使用的 IC 太旧而无法应用最新版本的 CCS 软件? (最新的 CCS 不支持像 MSPG2231这样的旧器件?)

或者是否有任何解决方案可以解决此问题?

谢谢

注意事项

啊玄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,啊贤,

    我认为 CCS 应该支持 MSPG2231。  为了 安全起见、您是否可以尝试使用 CCSv6运行此操作?  您还可以尝试下面列出的链接上的某些代码、以查看其是否正常工作。  请告诉我这是否可行。

     https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAdVZBnvWomrCsI7IT812Q__IOGqZri__LATEST&search=MSP430G2231

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我安装并使用了 CCSv6、我仍然遇到相同的错误

    它在完全相同的地址"f822"处进行拆分。

    我更换了 Mircrocontroller Chip、因为我认为这可能是器件问题。

    但结果也是一样的...

    我真的想知道为什么它总是在"4031 0280"...

    谢谢

    对此,

    啊玄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、啊、您好、

    很抱歉、您一直遇到这个奇怪的问题。  在测试不同的微控制器芯片时有很好的想法。  为了澄清、您在调试时是否遇到此错误?  还是在连接到目标的过程中出现此错误?  此外、我还能看到电路板设置的图片吗?

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle Holub、

    在连接到目标的过程中出现错误。 调试时、会出现如下警告消息、但编译总是以某种方式完成。

    这是我的板设置图片!

    注意事项
    啊,噢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,啊贤,

    我现在更深入地研究这个问题、明天我会回来。

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle Holub、

    我期待您的回复:)

    谢谢你

    注意事项
    啊玄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,啊贤,

    当我在编译工程时收到与您相同的警告时、我能够通过我在 您拥有的器件  上发送给您的链接闪存和调试多个程序:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAdVZBnvWomrCsI7IT812Q__IOGqZri__LATEST&search=MSP430G2231

    由于似乎是正确运行代码、该警告似乎并不相关。  但是、听起来您正在经历其他事情。

    只需澄清一下、您正尝试在该器件上实现什么?  如果您只是尝试运行程序、请单击"Build"、然后闪存或调试应允许程序正常运行。  遇到此错误时、您能告诉我您正在采取的确切步骤吗?

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle Holub、

    我接受了有关微控制器的教育、并尝试亲自动手实践。

    在应用代码之前、我从 Resource Explorer 下载了示例代码并尝试作为试用版运行...然后出现连接问题。

    因此,我一直在尝试首先使用任何代码连接目标板。

     

    下面是我如何解决该错误的过程。

    1. 将 Launchboard 连接到我的笔记本电脑。
    2. 打开 CCS 并从 Resource Explorer 下载 MSP430G2231的示例代码。
    3. 点击‘Build Project’并选中‘Project Finished’。 (请参阅下图。)


    4. 点击‘Launch Selected Configuration’(启动选定配置)。 (请参阅下图。)

    5. 点击‘Connect Target’(连接目标)。 (请参阅下图。)

    6. 出现错误。 (请参阅下图。)

    谢谢你

    此致
    啊,噢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,啊贤,

    看起来步骤1-3正好是我要执行的步骤、但是、您可以不执行步骤4、5和6、而是执行此操作吗? 构建完成后、尝试按"Debug"或"flash" 、您可以按绿色虫子按钮(使您处于调试模式)、或按右侧按钮(使项目闪存到器件上)。  我在下面附上了这张图片。  您还可以在"Run"选项卡中找到这些命令。

    如果您将项目刷写到器件中、它应在加载后自动开始执行代码。  如果您进行调试、您应该会收到一个与下图类似的屏幕。 如果您按我用红色圈出的"播放"按钮、您可以开始执行代码。

    这应该能够运行您的代码。  如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Kyle Holub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle Holub、

    解决了:)这是一个调试问题。

    现在、我可以进行我的项目。

    非常感谢您的帮助。

    你是最好的

    再次感谢。

    此致
    啊,噢