主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
大家好、
我有一个简短的问题是、我们的计量客户 正在使用 MSP430FR6047IP
他们提出了这个问题:
32kHz XTAL 引脚的杂散电容
请告知我们有关引脚“PC14-OSC32_IN”、“PC15-OSC32_OUT”的杂散电容。
它是否与(CIO) I/O 引脚电容[5pF]相同?
因此、我们可以在外部晶体上放置正确的电容负载。
经过一些研究,他们发现了 MSP430FR6047IPZ 手册中的信息

这是杂散电容吗?
另一方面、在套件 EVM430-FR6047 (编号 MCU018)中、它似乎没有得到充分考虑。

您能帮助提供有关此方面的反馈吗?
非常感谢!
此致、
Brian