This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:32kHz XTAL 的杂散电容

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117527/msp430fr6047-stray-capacitance-of-32khz-xtal

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

大家好、

我有一个简短的问题是、我们的计量客户 正在使用 MSP430FR6047IP

 

他们提出了这个问题:

32kHz XTAL 引脚的杂散电容

请告知我们有关引脚“PC14-OSC32_IN”、“PC15-OSC32_OUT”的杂散电容。  

它是否与(CIO) I/O 引脚电容[5pF]相同?

因此、我们可以在外部晶体上放置正确的电容负载。

 

 

经过一些研究,他们发现了 MSP430FR6047IPZ 手册中的信息

这是杂散电容吗?

另一方面、在套件 EVM430-FR6047 (编号 MCU018)中、它似乎没有得到充分考虑。

您能帮助提供有关此方面的反馈吗?
非常感谢!

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    32KHz 晶振是 EVM430-FR6047中的 ABS07-32.768kHz-9-T、该 CL = 9pf。

    因此、(12pF+2pF (集成电容器)+2~4pF (PCB 寄生电容))/2 = 8~10pF、因此这与晶振技术规格相匹配。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    客户看了一下、但我需要一些帮助来查看以下客户反馈:  

    关于 ABS07-32.768kHz-9-T 晶体的外部负载电容(CL1和 CL2)值的计算、TI 使用的公式似乎有误。

     让我解释一下:

    皮尔斯振荡器电路原理图下方

    使用

    INV:用作放大器的内部逆变器

    Q:晶体石英或陶瓷谐振器

    RF:内部反馈电阻器

    CL1和 CL2:是两个外部负载电容

    CS:杂散电容、是器件引脚电容(CPIN)(OSC_IN 和 OSC_OUT)与 PCB 电容(CPCB)(寄生)之和

     
    晶体制造商指定的负载电容(CL)由以下公式计算:

     通常、CL1=CL2、因此上述公式的结果为

    CL=CL1/2 + Cs

     

    如果 CL1=CL2=12pF 和 cs=2pF (集成电容器)+2~4pF (PCB 寄生电容)、则计算的负载电容为

    CL= 12pF/2 +(CS=2pF (集成电容器)+2~4pF (PCB 寄生电容)= 10~12pF > 9pF

     

    TI 使用的公式与上述公式不同:

    cl=(CL1+cs)/2)给出结果

    CL=(12pF +(cs=2pF (集成电容器)+2~4pF (PCB 寄生电容))/2 = 8~9pF

     

    在我看来、外部电容器的正确理论值应为 CL1=CL2=8pF。

    cl= 8pF/2 +(cs=2pF (集成电容器)+2~4pF (PCB 寄生电容))= 8~10pF。因此这与晶振技术规格相匹配。

    谢谢!
    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    CS 不需要第2部分、我同意您的观点。  

    [~引脚 userid="397596" URL"μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430low-power-microcontrollers-forum/1117527/msp430fr6047-ture-tide-tandate-of-32kHz-xtal/4154493#4154493"] CL=CL1/2/quote[]

    但是、我认为 PCB 寄生电容应该需要 div 2、为此有一个应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson