This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU、USB 协议和存储器访问

Guru**** 1189900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1119082/mcu-usb-protocol-and-memory-access

你好!

我正在尝试找到一个低功耗支持 MCU、我可以通过 USB C 与该 MCU 进行通信、以便能够读取 PCB 上的集成存储器。 是否存在类似的内容? 您会建议什么? 存储器尚未确定、我正在考虑 NAND 或 eMMC 存储器。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 MSP430器件(来自闪存5xx 和6xx 系列)具有全速 USB (非高速)硬件模块。 连接器可以是 USB C、但传输限制为(2.0)全速。 不知道请求的存储器大小、但 TI 提供了包含示例的开源 USB 开发包。 有一个示例、MSP430器件用作 USB 记忆棒、其中包含可在 PC 上打开和修改的 txt 文件。 如果我记得对、在一个存储示例中使用内部(MSP430)闪存、在另一个存储示例中使用连接到 MSP430的存储卡。

    www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    除了 zrno 提供的外、我们还提供 了一个 MSP 与外部 MMC 卡连接的示例、尽管听起来您需要针对您的应用修改此示例。

    此致、

    Luke