请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好!
我正在尝试找到一个低功耗支持 MCU、我可以通过 USB C 与该 MCU 进行通信、以便能够读取 PCB 上的集成存储器。 是否存在类似的内容? 您会建议什么? 存储器尚未确定、我正在考虑 NAND 或 eMMC 存储器。
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我正在尝试找到一个低功耗支持 MCU、我可以通过 USB C 与该 MCU 进行通信、以便能够读取 PCB 上的集成存储器。 是否存在类似的内容? 您会建议什么? 存储器尚未确定、我正在考虑 NAND 或 eMMC 存储器。
非常感谢!
某些 MSP430器件(来自闪存5xx 和6xx 系列)具有全速 USB (非高速)硬件模块。 连接器可以是 USB C、但传输限制为(2.0)全速。 不知道请求的存储器大小、但 TI 提供了包含示例的开源 USB 开发包。 有一个示例、MSP430器件用作 USB 记忆棒、其中包含可在 PC 上打开和修改的 txt 文件。 如果我记得对、在一个存储示例中使用内部(MSP430)闪存、在另一个存储示例中使用连接到 MSP430的存储卡。
您好、Jose、
除了 zrno 提供的外、我们还提供 了一个 MSP 与外部 MMC 卡连接的示例、尽管听起来您需要针对您的应用修改此示例。
此致、
Luke