This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:单相直流 EVM 校准问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1118541/msp430i2040-single-phase-dc-evm-calibration-problem

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP430I2041

我 使用片选 MSP430I2041从 EnergyMeasurementDesignCenter 工具生成默认代码。 生成的代码使用 CCS 编译并将目标芯片更改为 MSP430I2040。 将代码加载到 EVM 控制器。

根据提供的校准文档

e2e.ti.com/.../slaa638.pdf

我下载并安装  

e2e.ti.com/.../tidc596.zip

打开 calibration-config.xml 并更改 COM 端口。

我不理解 COM 端口设置。根据 PC 设备管理器中显示的控制台、第266行 COM 端口已设置。  第269和275行中的另外两个 COM 端口、一个用于参考表、另一个用于发电机、需要改变或不改变。 该仪表类型 ID 还需要更改吗?

之后、我打开应用程序"calibrator-20121120.exe"

EVM 和 PC 之间的校准不成功。 我还发送日志

启动
0:仪表线程启动-波特率为9600时为 com17
0:串行打开 com17
发电机螺纹
发电机螺纹 A - 8.
发生器线程 pts3_3c
0:串行打开 com17
0:设置跟踪0
打开发电机端口 cnca1
无法打开生成器串行端口'cnca1'
0:UUT 无有效响应
0:UUT 无有效响应
0:UUT 无有效响应

如何解决此问题并开始校准。