主题中讨论的其它部件:ENERGYTRACE、 MSP-EXP430FR6989
您好!
我需要为要在3V 锂电池上运行的器件运行 Energytrace 配置文件。
在 CCS 11.2.0.00007中、我转至 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Advanced Tools -> EnergyTrace Technology
和 SET
电池类型 CR2032
目标连接电压3000.0mV
也是如此
Debug configurations -> Target -> MSP430 Flash Settings -> Target Voltage 3000mV
但是、这些设置似乎对施加到目标 uC 的电压完全没有影响、似乎卡在~3.30V。
我测试了多个开发板- MSP-exp430fr5994 MSP-exp430fr5529、MSP-exp430fr6989、结果完全相同。
在原理图中、我看到您使用了一个无限可配置的 MCU 控制型直流/直流转换器、您在多个位置可以设置目标 VCC -这些值在运行期间进行评估、但如何将其应用于硬件? 是否需要使用外部工具来设置非3V3 Vcc 目标电压?