This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:Energytrace 的目标 VCC 选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-EXP430FR5994, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115100/msp-exp430fr5994-target-vcc-selection-for-energytrace

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其它部件:ENERGYTRACEMSP-EXP430FR6989

您好!

我需要为要在3V 锂电池上运行的器件运行 Energytrace 配置文件。

在 CCS 11.2.0.00007中、我转至 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Advanced Tools -> EnergyTrace Technology

和 SET

电池类型 CR2032

目标连接电压3000.0mV

也是如此

Debug configurations -> Target -> MSP430 Flash Settings -> Target Voltage 3000mV

但是、这些设置似乎对施加到目标 uC 的电压完全没有影响、似乎卡在~3.30V。

我测试了多个开发板- MSP-exp430fr5994 MSP-exp430fr5529、MSP-exp430fr6989、结果完全相同。

在原理图中、我看到您使用了一个无限可配置的 MCU 控制型直流/直流转换器、您在多个位置可以设置目标 VCC -这些值在运行期间进行评估、但如何将其应用于硬件? 是否需要使用外部工具来设置非3V3 Vcc 目标电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petre、

    我想的红斑跟踪用于监控功耗、如果您在此处添加 CR2032、这将产生使用寿命。

    而红斑跟踪的输出应为3.3V。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使其输出恰好为3.0V。

    对于感兴趣的人、秘密是替换 FET 区域中的 LDO。

    对于 fr5994开发板、您可以更换 IC101 IC 或禁用 IC101和 C105之间的迹线、并提供外部2.8-3.6V 电压来替代 LDO (请参阅随附的图片)。

    由 MCU 控制的直流/直流转换器将匹配这个新电压并在朝向目标的+3V3引脚上提供它。

    很棒的电路,谢谢 Mike Stein!