This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:58KHz 超声波换能器支持 USSWLib

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1112699/msp430fr6047-ultrasonic-transducer-of-58khz-support-for-usswlib

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的 TI:

我尝试使用 脉冲频率为58KHz 的超声波换能器与 EVM430FR6047配合使用、  USS_Config/USS_userConfig.h 中的默认配置为 #define USS_F1_FREQ 1000000、此默认设置程序运行并进入 main.c 中给定的 while 循环 但是、当我更新此   #define USS_F1_FREQ 58000时、此配置失败、程序不会进入 while 环路来读取传感器值。

那么、我的问题是该板是否支持58Khz 传感器? 如果是、则如果我要使用、如何正确配置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里有限制

    配置—超声波传感设计中心用户指南02.40.00.00文档