请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 尊敬的 TI:
我尝试使用 脉冲频率为58KHz 的超声波换能器与 EVM430FR6047配合使用、 USS_Config/USS_userConfig.h 中的默认配置为 #define USS_F1_FREQ 1000000、此默认设置程序运行并进入 main.c 中给定的 while 循环 但是、当我更新此 #define USS_F1_FREQ 58000时、此配置失败、程序不会进入 while 环路来读取传感器值。
那么、我的问题是该板是否支持58Khz 传感器? 如果是、则如果我要使用、如何正确配置它。