主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
您好!
我尝试使用 MSP4030FR6047分析水中的两个2MHz 传感器。
但是、我无法看到其中一个换能器的捕获信号、而另一个换能器的捕获信号则清晰地显示如下:
在下面、我还共享我的设置:
换能器位于水箱中、彼此朝向、室温条件下(即在零流量条件下进行测量)。
我在 GUI 上得到的错误是: DToF - Shift 值大于 maxSampleShift。
很明显、两个换能器都在工作、因为一个换能器正在正常传输、另一个换能器一旦正确接收。 我已经尝试了我能想到的所有操作来正确捕获两个信号。 您能不能用 我能尝试的其他方法来指导我?
谢谢! 感谢您的帮助!
此致、
插孔