This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:振幅增量

Guru**** 2348830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1121554/msp430f6736a-increment-in-amplitude

器件型号:MSP430F6736A

大家好、

一个客户有 MSP430F6736A 并且正在使用 SD24_B 来获得一个正弦信号并且 SMCLK 被用作 SD24的时钟源。  当 SMCLK 频率为1.1MHz 时、ADC 正常工作、但当 SMCLK 频率更改为24MHz 时、观察到采集样本的振幅增量。  

我在这里附上了捕获:

e2e.ti.com/.../SD24_5F00_Samples.xlsx

我希望你能提供帮助。

提前感谢、

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采集样本的振幅意味着什么。 Get 波的问题是什么?

    我知道 ADC 时钟不应如此高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    [引用 userid="372580" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp430-low-power-microcontroller-forum/1121554/msp430f6736a-increal-ining-immage/4157999#4157999]'获取的样本幅度意味着什么。 get wave 有什么问题?

    它们的意思是使用转换公式后的电压值、
    Voltage=Sample*基准电压/满量程值。
    基准电压为1.2V 和
    满量程值为224755712 (OSR=607时计算)

    当 SMCLK 为24MHz (23*1024*1024)时,SD24BCTL0寄存器中的 SD24DIVx 设置为22,以便调制器时钟频率 FM=1.1MHz

    所采集信号的问题在于、对于相同的输入、ADC 输出会随时间的推移而增加。
    对于200mV 峰峰值正弦信号、观察结果如下:

    观察时间最小 ADC O/P 最大 ADC O/P 峰间值(最大值-最小值)
    初始 t = 0-18285950 18854464 18854464
    20分钟后-19823072 20038638 20038638


    当 SMCLK 为1.1MHz 时、不会观察到此类增量。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。

    客户能否通过输出来仔细检查时钟频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    客户最初将 SMCLK 和 MCLK 设置为1.1MHz。  该时钟不足以进行计算、并尝试通过更改 DCO 频率将 MCLK 提高到16MHz。 MCLK 和 SMCLK 由 DCOCLKDIV 供源(默认配置)。 MCLK 和 SMCLK 变为16MHz。

    由于 SD24调制频率不能是那么高、客户通过配置 SD24B 控制寄存器0中的 SD24DIVx 域来设置 SD24调制频率1.1MHz。 然后、他们 观察到该线程中提到的异常。

    目前、它们通过置位 UCSCTL5寄存器中的 DIVS 域而不配置 SD24B 控制寄存器中的 SD24DIVx 域、将 SMCLK 更改为1.1MHz (MCLK = 16MHz)。 在此配置中、它们没有观察到任何此类增量(来自函数发生器的恒定输入)。
    上述配置(SMCLK = 1.1MHz 和 MCLK = 16MHz)可用作问题的临时解决方案。

    另外、客户检查了引脚53、但在线路中没有观察到时钟。 是否有用于观察时钟的引脚配置?

    这是正确的解决方案吗? 或者是否有更好的解决方案?

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    很抱歉迟到了。

    客户需要设置 P2SEL、然后才能输出 SDCLK。

    我认为解决方案 是可以接受的。  

    伊斯天