This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:中断向量0xFFD2用于 BSL

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1129494/msp430f5310-interrupt-vector-0xffd2-is-used-in-bsl

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

我使用下面的示例并将目标更改为 MSP430F5310。

C:\TI\msp430ware_3_80_14_01\boot_loader\Customizing_the_BSL\src\CCS_BSL_Source\ccs_v7_MSP430F543xA_TA_UART

该图像文件显示如下所示使用了0xFFD2。

@Ω ffd2.
C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16
C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16
C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 A0 16
问

我还使用下面的示例并使用目标 MSP430F5310进行编译。

C:\TI\msp430ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430F5xx_6xx\GPIO\ccs\gpio_ex3_softwarePoll.projectspec

映像文件还使用相同的中断矢量地址0xcd2。

@Ω ffd2.
E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80
E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80
E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 D4 80
问

使用该工具是否有任何问题、以及如何在需要时修复该问题?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉、我不明白您的观点、您遇到了什么问题吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    我的意思是、来自 BSL 的十六进制文件和应用代码在闪存存储器地址0xFFD2处有数据。

    这  是否会造成问题、或者我不需要关心这一点?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您的 BSL 映像和应用程序映像保留相同的地址? 对吧?

    这会有一些问题、您必须在一个项目中更改.cmd 文件(如果使用 CCS)。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    只有0xFFD2地址是相同的地址。 BSL 仍然来自0x1000。 应用程序映像仍来自0x8000。

    这是否仍然有问题?

    从 CMD 文件中、0xFFD2指向 INT41。

    INT41:origin = 0xFFD2、length = 0x0002

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    INT41是 RTC 中断矢量、您在代码中使用了 RTC 吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson