主题中讨论的其他器件: MSP430WARE
您好!
我使用下面的示例并将目标更改为 MSP430F5310。
C:\TI\msp430ware_3_80_14_01\boot_loader\Customizing_the_BSL\src\CCS_BSL_Source\ccs_v7_MSP430F543xA_TA_UART
该图像文件显示如下所示使用了0xFFD2。
@Ω ffd2.
C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16
C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16
C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 C8 16 A0 16
问
我还使用下面的示例并使用目标 MSP430F5310进行编译。
C:\TI\msp430ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430F5xx_6xx\GPIO\ccs\gpio_ex3_softwarePoll.projectspec
映像文件还使用相同的中断矢量地址0xcd2。
@Ω ffd2.
E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80
E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80
E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 E8 80 D4 80
问
使用该工具是否有任何问题、以及如何在需要时修复该问题?
BR、
弗兰克