我正在尝试 通过 I2C 将数据从 STM32H7板(主板)发送到 MSP430FR2433 (从板)、但运气不好。
我尝试将 MSP430 Master-Tx 示例代码模仿到 STM32中、并在 Arduino 上对其进行了测试、它工作正常。 此外、我确信我的 MSP430 Slave-Rx 代码是正确的、我通过 从另一个 MSP430发送数据对其进行了测试、并且它工作正常。
是否有任何关于问题可能是什么的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试 通过 I2C 将数据从 STM32H7板(主板)发送到 MSP430FR2433 (从板)、但运气不好。
我尝试将 MSP430 Master-Tx 示例代码模仿到 STM32中、并在 Arduino 上对其进行了测试、它工作正常。 此外、我确信我的 MSP430 Slave-Rx 代码是正确的、我通过 从另一个 MSP430发送数据对其进行了测试、并且它工作正常。
是否有任何关于问题可能是什么的建议?
这是我的 STM32原理图 I2C1器件


这些是 MSP 和 STM32代码中的每一个
e2e.ti.com/.../MSP_5F00_Code.txte2e.ti.com/.../STM_5F00_Code.txt