This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:I2C 通信

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059404/msp430fr2433-i2c-communication

器件型号:MSP430FR2433

我正在尝试  通过 I2C 将数据从 STM32H7板(主板)发送到 MSP430FR2433 (从板)、但运气不好。

我尝试将  MSP430 Master-Tx 示例代码模仿到 STM32中、并在 Arduino 上对其进行了测试、它工作正常。 此外、我确信我的 MSP430 Slave-Rx 代码是正确的、我通过 从另一个 MSP430发送数据对其进行了测试、并且它工作正常。

是否有任何关于问题可能是什么的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对您的一些建议:1.检查您的时钟、主 器件是否提供从器件的时钟;2. 检查主器件和从器件的 I2C 通信速率是否保持不变;3. 检查您的从器件地址和寄存器地址、MSP430和 STM 之间是否存在任何差距?

    最好使用示波器捕获波形 并查看它是否满足从器件的要求。 如果不求解、您可以显示波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的是 、STM32-Arduino 和 Arduino-MSP430之间的通信成功、但 STM32-MSP430不成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否上传代码示例和硬件 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、这是我从示波器获得的结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 STM32原理图 I2C1器件  

    这些是 MSP 和 STM32代码中的每一个

    e2e.ti.com/.../MSP_5F00_Code.txte2e.ti.com/.../STM_5F00_Code.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、似乎问题发生在 SCL 线路上。 您可以先检查主时钟、如果没有问题、可以尝试 以下两种方法:  

    将上拉寄存器减少到2.2k 或3.3kΩ Ω。   2.优化 两个电路板之间的连接方式 以减少寄生电容