This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:DRV8846 MSP-FET

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, DRV8846, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059289/msp430f2617-drv8846-msp-fet

器件型号:MSP430F2617
主题中讨论的其他器件: DRV8846MSP-FETUNIFLASH

大家好、我正在尝试对 MSP430F2617和 DRV8846板进行编程。  

使用 FET 仿真工具连接电路板时、红灯 nFAULT 会亮起、并且我无法 加载文件.out。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    通常、如果红色 LED 照明存在一些硬件问题。

    您能否 分享有关此问题的更多详细信息? 硬件是 EVM 板? 还是客户电路板?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、硬件是 EVM 板。

    问题是、对于经典.out 程序、该过程可以正常工作、在新工程中复制相同的程序并执行编译操作、它会创建一个无法加载的新.out 文件、并导致 nFAUT 上的红灯亮起。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您可以分享您的硬战争联系吗? 此问题是由于连接不正确导致的。

    谢谢!

    最好的平地机

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、用于连接 的硬件是德州仪器的 MSP-FET 闪存仿真工具。

    谢谢!

    Stefano

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我检查了该原理图:

    看起来很陌生、我认为硬件连接正确、您能否尝试下载固件并再次测试?

    您使用 USB 供电、对吧?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、 您是指 FET 还是 DRV 的固件?

    照片设置为编程、电源不是来自 USB、而是使用电源线。

    谢谢!

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano,

    我认为硬件连接正确、因此您可以尝试下载代码。

    如果红灯、您可以检查连接的 MSP-FET 是否正常供电。

    最后需要检查的项目:是否已为 MSP-FET 正常安装驱动程序? 您可以检查 PC 设备管理器中是否有两个端口(调试和应用)。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我已经检查了两个端口 (调试和应用)、 这两个端口都存在于 PC 设备管理器中。

    我下载了一个代码、它工作正常、它在微处理器上正确加载。 问题是我无法修改任何项目、nFAULT LED 会立即变为红色。

    我还尝试更改操作系统并在 Linux 上执行相同的过程(使用 CCS 和 Uniflash)、但问题 仍然存在。  

    感谢您的支持!

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    [引用 userid="367229" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1059289/msp430f2617-drv8846-MSP-FET/3929402#3929402"]问题是我无法立即修改任何红色的 ULT 项目[引用]。

    您更改项目不应影响硬件、只是与 CCS 相关、因此非常奇怪。

    您可以下载代码并正常运行、这意味着硬件连接正确。

    谢谢!

    此致

    Johnson