大家好、我尝试从 Energia 下载我的代码到 MSP430G2553、但我遇到了错误
java.io.IOException:
无法运行程序"{runime.tools.dlite-9.2.0.1793-E1.path}/DebugServer/bin/DSLite ":CreateProcess error=2、 系统找不到指定的文件
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
在 processing.app.averes.ProcessUtils.exec (ProcessUtils.java:26)
在 cc.Arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand (Uploader.Java:129)
cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
在 cc.Arduino.packages/uploader.SerialUploader.uploadUsingPreferences (SerialUploader.Java:197)
在 cc.Arduino.UploaderUtils.upload (UploaderUtils.java:77)
在 processing.app.SketchController.upload (SketchController.Java:732)
在 processing.app.SketchController.exportApplet (SketchController.Java:703)
位于 processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2075)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
原因:java.io.IOException:CreateProcess error=2, 系统找不到指定的文件
在 java.lang.ProcessImpl.create (本机方法)
在 java.lang.ProcessImpl。 (ProcessImpl.Java:386)
在 java.lang.ProcessImpl.start (ProcessImpl.java:137)
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
(笑声) 9个以上
上载草稿时出错
或
filename 目录名或卷标语法不正确
如何解决此问题?