This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下载代码时出错

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060156/error-when-i-download-a-code

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553ENERGIA

大家好、我尝试从 Energia 下载我的代码到 MSP430G2553、但我遇到了错误  

java.io.IOException:

无法运行程序"{runime.tools.dlite-9.2.0.1793-E1.path}/DebugServer/bin/DSLite ":CreateProcess error=2、 系统找不到指定的文件
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
在 processing.app.averes.ProcessUtils.exec (ProcessUtils.java:26)
在 cc.Arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand (Uploader.Java:129)
cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
在 cc.Arduino.packages/uploader.SerialUploader.uploadUsingPreferences (SerialUploader.Java:197)
在 cc.Arduino.UploaderUtils.upload (UploaderUtils.java:77)
在 processing.app.SketchController.upload (SketchController.Java:732)
在 processing.app.SketchController.exportApplet (SketchController.Java:703)
位于 processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2075)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
原因:java.io.IOException:CreateProcess error=2, 系统找不到指定的文件
在 java.lang.ProcessImpl.create (本机方法)
在 java.lang.ProcessImpl。 (ProcessImpl.Java:386)
在 java.lang.ProcessImpl.start (ProcessImpl.java:137)
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
(笑声) 9个以上
上载草稿时出错

或  

filename 目录名或卷标语法不正确

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duygu Uzun:

    有关  Energia 支持论坛、请访问 https://43oh.com/;  有关 Energia 资源、请访问 https://energia.nu/。 如果您有任何硬件问题、我们将在这里为您提供帮助。

    此致、

    Luke