请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 很抱歉耽误你的时间、我在这里附上了我在 UART 代码之后所做的操作、
我已将代码文件粘贴到 FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_Example->USS_Config 中

我已经通过 MSP CapTIvative 编程器连接了我的定制板、该编程器显示了两个串行端口、因此根据您的代码、我为 UART1选择 com22

这是我为 Hercules 软件中的输出选择的数据格式

这是我的串行输出、我只收到垃圾、我无法理解为什么会发生这种情况

请帮助我解决这个问题
此致
Surya