This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:我在串行终端中收到垃圾邮件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062079/msp430fr6047-i-am-getting-junk-in-serial-terminal

器件型号:MSP430FR6047

您好

很抱歉耽误你的时间、我在这里附上了我在 UART 代码之后所做的操作、

我已将代码文件粘贴到 FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_Example->USS_Config 中

我已经通过 MSP CapTIvative 编程器连接了我的定制板、该编程器显示了两个串行端口、因此根据您的代码、我为 UART1选择 com22  

这是我为 Hercules 软件中的输出选择的数据格式

这是我的串行输出、我只收到垃圾、我无法理解为什么会发生这种情况  

请帮助我解决这个问题

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 UART 应用接口、而不是调试接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、是的、我想读取流经 UART 的总流量和体积流量

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说您选择了错误的 COM 端口。