This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何了解和阐明引脚和寄存器以及相应位之间的关系?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063587/msp430fr5994-how-to-understand-and-clarify-the-relationships-between-pins-and-registers-and-corresponding-bits

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我对引脚和寄存器之间的关系有点困惑、为什么对寄存器执行如此多的操作?

 一些操作是按寄存器的引脚进行的、它们的名称是相似的。 一个引脚是否与一个寄存器相对应?

2.为什么要根据寄存器执行如此多的操作? MSP430寄存器和 x86寄存器之间有何区别?  它们之间的共同点是什么?  

此致、

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430具有许多特殊功能寄存器。 这些实际上只是存储器映射 I/O 不要与 CPU 寄存器混淆。 (R0-R15)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,高升

    根据 MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南(修订版 P)12.2数字 I/O 操作、一个 GPIO 可由不同的寄存器操作。 例如、输入寄存器、输出寄存器、方向寄存器、内部上拉和下拉电阻器等。 您可以在12.4数字 I/O 寄存器上检查寄存器的详细功能。 然后、您可以使用上的简单代码示例尝试寄存器级操作

    MSP430FR599x、MSP430FR596x 代码示例(修订版 E)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看所有这些小盒子:

    每个寄存器都由多个内存映射*寄存器控制,这就是为什么有这么多寄存器的原因。 请注意、您所引用的"x86寄存器"也只能在 CPU 中找到。

    *每个控制寄存器在内存空间中被分配一个地址。