This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:slac***.zip 文件消失在哪里?

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062027/msp430fr5994-where-are-the-slac-zip-file-gone

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: Energia

您好!

我有一段时间没有使用 MSP430…… 过去我有一个完全相同的问题、但我只是看了

回复和链接不再有效、因此以下是几个问题:

1.是否仍有样片计划、就像过去一样、每项功能都独立于

在小型单页程序中还有其他所有内容吗? 他们被命名为 slac***.zip。

我想为 MSP430FR5994获取一个、如果可能、还想获取指向所有存储库的指针

存储的数据。

2.我已经尝试过名为 Energia 的全新 Arduino 工具。 我尝试在苹果 M1上运行它、但看起来不是这样

工作。 所发生的情况是显示了 GUI、但加载程序时会出现错误、如图所示

以下内容。 首先、Energia 是否可在 Apple M1上工作?

谢谢、

Pascal

applications/energia.app/Contents/java/hardware/energia/msp430/cores/msp430/atof.c:在函数"atof"中:
/Applications/Energia。app/Contents/java/hardware/energia/msp430/cores/msp430/atof.c:71:9:警告:浮动常量超出"双"范围[-Woverflow]
sketch 使用514字节(0%)的程序存储空间。 最大为262144字节。
全局变量使用20字节(0%)的动态存储器、为局部变量保留4076字节。 最大为4096字节。
java.io.IOException:无法运行程序“{runtime.tools.dslite-9.2.0.1793-E1.path}/DebugServer/bin/DSLite”:error=2,没有此类文件或目录
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
在 java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
在 java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
在 processing.app.averes.ProcessUtils.exec (ProcessUtils.java:11)
在 cc.Arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand (Uploader.Java:129)
cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
在 cc.Arduino.packages/uploader.SerialUploader.uploadUsingPreferences (SerialUploader.Java:197)
在 cc.Arduino.UploaderUtils.upload (UploaderUtils.java:77)
在 processing.app.SketchController.upload (SketchController.Java:732)
在 processing.app.SketchController.exportApplet (SketchController.Java:703)
位于 processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2075)
java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
原因:java.io.IOException:error=2,无此类文件或目录
在 java.lang.UNITXProcess.forkAndExec (本机方法)
网址为 java.lang.UNIXProcess。 (UNIXProcess.Java:247)
在 java.lang.ProcessImpl.start (ProcessImpl.java:134)
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
(笑声) 11个以上
上传草图时出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否在 UNIIX 中使用 Energia 开发 MSP430FR5994?

    实际上、我不熟悉 Energia。 您需要这里的一些示例代码吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有解释我要做的事情的背景。

    对于将在我的实验中工作的学生、我想比较几种 执行 相同程序的方法的性能。

    通常、众所周知(虽然错误)、对于给定的处理器、asm 比 C 更快、这比 C++更快

    它比 xxx 快、您将其命名为 xxx。 我已经制作了一种脚本语言、该语言针对 实时 系统进行了优化、我想这样做

    将其与相同的硬件进行比较。

    因此、我的想法是使用 SLACxxx 文件、这些文件提供了相同程序的2个版本、一个在 ASM 中、一个在 C 中。然后我会这样做

    添加 C++和我的脚本以获取整个图片。

    因此、有2个完全不同和独立的问题:

    1.在哪里可以找到与 FR5994对应的 SLACxxx?

    2.是否有方法在 Mac M1上使用 Energia?

    谢谢、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    [引用 userid="4275" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1062027/msp430fr5994-here-the-slac-zip-file-now/3930504#3930504]1]。 在哪里可以找到与 FR5994相对应的 SLACxxx?[/QUERP]

    很抱歉、我不知道这个文件、这是什么? 请告诉我有关这方面的更多信息、我可以尝试找到。

    [引用 userid="4275" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1062027/msp430fr5994-here-the-slac-zip-file-now/3930504#3930504"]2。 是否有办法在 Mac M1上使用 Energia?

    这可能需要咨询 https://energia.nu/

    这可以在 MAC OS 中运行。

    谢谢!

    此致

    Johnson